详情页
首页>资料大全>企业资讯
Win8嵌入式系统Windows Embeded 8 CTP3发布
21ic    发表于   2012-09-15

21ic讯 Windows 8早已完成RTM版,而其嵌入式版本也一直都处在紧张开发中,日前,微软发布了嵌入式系统Windows Embedded Standard 8第三个社区预览版(CTP3), OEM 和企业用户可以用来开发Windows 8嵌入式设备。

有了Windows Embedded,开发人员可以使用与开发Windows 8应用程序相同的工具来为特别的设备开发企业级应用,将Windows 8的功能和云计算拓展到智能系统。使用Windows Embedded,零售商可以创建智能数字标牌和智能亭;制造商可以将工作场所的设备连接到IT终端;在医药领域,超声波、X光、MRIs等设备可以直接将病床上的数据发送到医生手中。

Windows Embedded Standard 8 CTP3主要改进:

—对现有工具进行了升级,包括Image Configuration Editor(ICE)、Module Designer(MD)

—全新的Dynamic Dependency Analysis

—新增了更多Device Templates支持

—整体锁定和Branding优化

—模组命名更改

—新增对6种语言的支持

官方下载页面://www.windowsembedded.com/wes8ctp

Windows Embedded Standard 8可以看做是组件化的Windows 8,它包括专为满足特定设备需求而开发的功能,包括:

—先进的设备锁定;

—支持从开机到关机之间的自定义体验和品牌;

—构件化;

—IT专业管理工具;

—OS开发工具。

系统需求:

硬件:

—1GHz 32位或64位处理器;

—1GB系统内存(32位)或2GB(64位);

—7GB可用硬盘空间;

—DVD-ROM;

—USB 2.0端口;

软件:

—Windows 7 SP1系统;

—网络连接。

标签: OEM Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续