随着移动终端的普及,除了设备之间的互通互联需求,网络视频、IPTV、娱乐社交、移动应用等业务也随之增长。尤其是随着三网融合的推动,数字家庭的普及,高清视频观看、下载、分享的需求激增,导致移动数据业务流量激增,WiFi就成为了承载数据流量的主力。
面对日益增长的数据业务需求,现有802.11n WiFi网络在覆盖范围、连接容量、吞吐量等方面遭遇巨大挑战,于是更高速率(1.3Gbps)、更稳定传输、覆盖范围更广、更环保的千兆无线标准802.11ac 5G WiFi越来越受到重视。虽然802.11ac 5G WiFi的官方标准还未发布,但芯片、设备、终端等产业链各方已开始了全方位布局,并在产品上推陈出新,释放5G WiFI威力。
博通作为5G WiFI标准的引领者,推出了完整的5G WiFI系列芯片,覆盖了从网络设备如网关、路由器,到PC、电视,再到移动终端的整个生态系统,尤其是结合NFC技术,能实现WIFI设备之间的连接和内容分享,让千兆无线成为现实。
1.博通为移动设备引入5G WiFi,版图再扩展
中国移动智能终端市场火爆,作为无线网络领域创新技术的,9月12日,博通公司推出两款全新的应用于智能手机和平板电脑的集成型802.11ac 5G WiFI无线接入组合芯片--BCM4335 和 BCM43340芯片。两款芯片均采用40nm COMS工艺技术制造,支持双频段工作,均在单芯片上集成了WIFI、蓝牙、FM收音机功能,可以为设备制造商(OEM),尤其是竞争激烈的中国智能终端厂商提供尺寸、成本与功耗的优势组合。
博通无线互连组合芯片事业部中国区总经理周晏逸介绍,BCM4335面向高端市场,也是首款完整的5G WiIF芯片,支持4G LTE、蓝牙4.0、FM广播等特殊功能。基于先进的调制解调、再拼绑定、波束成型等技术,BCM4335的理论传输速率高达433.3Mbps,即使在现场演示环节,媒体共同见证了平均300Mbps的速率。相较于802.11n标准传输速率不到100Mbps的手机终端来看,传输速率已翻倍,充分满足高速接入需求。同时,基于先进的空载功耗技术,BCM4335功耗仅为之前的1/6。
此外,BCM4335基于平台无关设计,支持AndroidWindowsIOS等系统。尤其是随着4G LTE的普及,BCM4335在硬件上还引入了无线共存技术,可以限度降低临近频段无线电频率之间的干扰;在软件上,也通过相关的创新技术,让LTE工作时WiFi避让,而LTE不工作时,WiFi及时补充。通过软硬结合的方案,OEM厂商可以在BCM4335单芯片上实现WIFI、LTE的完美融合。
BCM4335的超强性能
同时,博通还针对大众市场推出了BCM43340,除了集成WIFI、蓝牙、FM,还有攻放(PA)、低噪声放大器(LNA)和发射/接收 开关 组等功能,高集成度降低了芯片尺寸和成本,另外,40nm CMOS工艺和 电源 管理设计将功耗减少45%,其极高的性价比无疑为竞争激烈的中国智能手机生产商带来了福音。
据悉,BCM43340支持双频段,能提供干净、无干扰5G HZ频段的网络,以满足中国市场日益增长的通过无线网络实现IPTV和视频浏览服务的要求。
BCM43340的优势
这两款全新40nm无线接入芯片,为中国的移动智能终端,如手机、平板厂商提供具备竞争力的成本、尺寸与功耗优势,其一体化的解决方案为中国加速增长的移动设备市场带来了巨大的技术创新与性能、成本优势。
2.完整生态系统,NFC与WiFI珠联璧合,千兆无线不是梦
其实,在2012年1月在CES2012上,博通推出业界首个5G WiFi芯片,包括BCM4360、BCM4352、BCM43526與BCM43516等,覆盖从高端到低端产品;6月,博通推出了针对家庭和中小企业网络的5G WIFI芯片,包括适用于中小企业路由器和网络附接储存装置 (NAS) 的StrataGX™ BCM5301x系列,以及支持家用路由器和网关的BCM4708x系列,极高的集成度大大降低了成本,加速 5G WiFi的普及。
如今随着针对移动终端芯片的发布,博通的5G WIFI芯片覆盖从高端到低端的整个生态系统,核心、骨干网上的网络设备如网关、路由器等相关产品都已经面世,如网件推出的5G WIFI路由器和网关,在智能电视、PC等方面也有相关的产品推出,如华硕推出的个人电脑就支持5G WiFi。而BCM4335 和 BCM43340的推出,将使手机、平板、相机、游戏手柄等移动设备快速引入5G WiFI,加速普及。
完整生态系统
毫无疑问,5G WIFI带来了速度、性能、功耗上的巨大优势,但随着WiFi设备的不断普及,WiFi设备之间如何快速简单连接,并实现内容分享成为用户关注的话题。为此,博通推出BCM20793系列NFC芯片,除了能实现移动支付,更实现简化连接、内容分享。
随着WiFi设备的不断普及,2013-2015年将迎来大规模的爆发,如何让设备之件连接更简单?NFC,这种通过简单触碰即可实现终端间的数据的快速、安全传输的技术就能发挥作用。博通推出的BCM20793系列芯片,尺寸非常小,大大减少成本,在功耗、灵活性等方面具有优势,能满足不同应用开发商的需求。
BCM20793实现简化连接、内容分享
BCM20793除了能用于移动支付,在无线打印、无线分享、无线连接等方面,只需通过简单的触碰,就能实现数据手机、平板等终端的数据同步,将视频分享到电视等其他终端,还能将手机、平板中的内容传送到打印机打印,实现多屏互动和融合。