详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔称已掌握10纳米晶片制造工艺
钜亨网新闻中心    发表于   2012-09-17
北京时间9月14日下午消息, 英特尔 研究人员表示,他们已经破解了 10纳米 晶片制造技术难题,为生能耗更低的先进晶片奠定了基础。

英特尔Ivy Bridge和Haswell两种晶片都将采用22纳米制造工艺生,在此之后,英特尔将转向14纳米制造工艺,并预计将在2013年晚些时候或2014年初开始用这种技术制造晶片。周三,在英特尔开发者论坛上,该公司高管透露他们还掌握了制造10纳米晶片的技术。

英特尔技术制造部门工艺架构与整合主管马克·波尔(Mark Bohr)说:“14纳米晶片技术现已处于全面的开发模式,正在为明年底启动全面生做准备。眼下,我将自己的个人时间都用在了10纳米技术上面,看上去我们已经找到了解决办法。”

波尔称,10纳米晶片技术可能依赖于一系列实验性技术,可能涉及光子学、材料合成、三栅级晶体管、极紫外光微影(EUV)等方面的技术。在有关如何生10纳米晶片的问题上,英特尔可能会采用沉浸式光刻(immersion lithography)技术,尽管它更希望使用EUV技术。

波尔暗示,使用EUV技术生10纳米晶片存在诸多困难:“我希望采用EUV技术生10纳米晶片,但我认为它届时还不成熟。”此外,EUV技术的制造成本也高于沉浸式光刻技术。英特尔研究团队还在积极探索生7纳米和5纳米晶片的技术,但这一目标距离现在过于遥远,因为10纳米晶片技术要到2015年才能达到生标准。

波尔后表示,与AMD、ARM等竞争对手不同的是,英特尔旗下拥有和运营晶片生工厂。他说:“工艺流程开发的确需要巨额投资,但也会带来巨大的经济优势。”
标签: 英特尔 10纳米 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续