详情页
首页>资料大全>企业资讯
英国44%iPhone用户想要iPhone 5,三星客户不动心
精实新闻    发表于   2012-09-17
   

    TechCrunch 13日报导,根据市调机构Usurv在苹果 ( Apple Inc. )9月12日iPhone 5发表大会后立即进行的调查,英国有多达44%目前为iPhone用户的受访者想要升级至iPhone 5。

相较之下,宏达电 (2498)智慧型手机用户中也有多达18%想要更新至iPhone 5,虽然略低于诺基亚 ( Nokia )的20%,但却远高于三星电子 ( Samsung Electronics)Galaxy S系列智慧型手机用户的5%,也高于黑莓机大厂Research In Motion智慧机用户的13%。

整体来看,有20%的智慧型手机用户表示,在完全没有额外资讯的情况下,仍想要更新至iPhone 5。iPhone对消费者显然仍具有神奇的吸引力。这份调查是由受访者自愿参加,访问人数仅1,000位,因此调查结果可能并不精确,但却能让人看出一些端倪。

这份调查也显示,三星Galaxy S系列智慧型手机的英国用户忠诚度似乎,仅5%想要购买iPhone 5。

那么,iPhone 5哪些特点吸引人?高达19%的受访者认为较大的萤幕是重点。排名第二的则是较快的网路连线速度LTE,有多达17%的受访者喜爱这个功能。不过,有趣的是,39%的受访者认为iPhone 5的新功能完全不吸引人,另有27%则说iPhone 5完全没有什么创新可言。

标签: 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续