详情页
首页>资料大全>企业资讯
TD-LTE拥抱全球顶尖运营商
人民邮电报    发表于   2012-09-17
坐在广州381路公交车上的张先生一点都不会感到无聊,他掏出自己的平板电脑“在线”收看着在家里没有看完的高清电影,画面非常清晰流畅。“太方便了,网速比我家里还快,2分钟不到就可以下载一部700多兆的电影”,张先生高兴地说。今年5月17日,中国移动在   在广州、深圳、南京、北京和杭州五大城市推出 TD-LTE 高速网络体验活动。TD-LTE开始向广大用户尽情地展示自己。这是TD-LTE商用化步伐加快的缩影,事实上,TD-LTE已经引起了全球众多 顶尖运营商 的广泛关注,其全球化发展进一步提速。

TD-LTE不可或缺

“TD-LTE和LTE FDD是平等的技术,它们之间的差别不会被用户感知。为了满足用户日益旺盛的移动宽带需求,TD-LTE对于整个产业而言是不可或缺的”,这是GSMA高级技术主管沃德对于TD-LTE的评价。

TD-LTE是中国的,更是世界的。2009年10月14日对于我国信息通信业而言是难以忘记的一天,在ITU-RWP5D工作组第6次会议上,经过紧张激烈的讨论,我国提交的具有自主知识产权的TD-LTE-Advanced技术方案成功入围4G候选技术。次年10月,包含TD-LTE-Advanced的LTE-Advanced方案被正式确定为4G国际标准。这是我国自主创新取得的又一项重大突破。

在提交TD-SCDMA提案时,由于当时我国产业基础薄弱,标准化工作经验缺乏,走了不少弯路,获得国际上的支持有限,并没能很好地实现全球化部署。然而,与TD-SCDMA不同,工信部电信研究院院长曹淑敏表示:“TD-LTE从诞生之日起就是一个国际化的标准,得到了国内外各方的大力支持。”

这是我国通信市场不断成熟、我国信息通信业创新实力不断增强的结果。在政府的大力支持下,中国移动和中兴通讯等产业链各个环节通力协作,有条不紊地开展了各项TD-LTE测试工作。经过概念验证阶段,技术试验阶段后,2011年3月,TD-LTE规模试验网测试正式启动,中兴通讯成为批获准进入TD-LTE试验外场的厂商,负责在广州承建TD-LTE网络,并于当年9月底完成批规模测试。今年5月,我国TD-LTE第二阶段试验结束,在参与该阶段测试的厂商中,中兴通讯是一家在芯片、终端和系统三个领域均通过测试的企业。我国今年还将在14个城市进行TD-LTE扩大规模试验,年底全国TD-LTE基站将超过2万个。
目前,在技术上TD-LTE已具备商用能力,制约其发展的终端瓶颈也将迎来突破。中兴通讯宣布将在今年年底前推出支持TD-LTE的商用级手机产品。

中兴领跑TD-LTE全球商用

“TD-LTE的发展,不仅体现了全球移动通信版图上中国力量的崛起,更是中国通信业真正实现自主创新群体性突破的重要战略机遇。TD-LTE是一个国际化的标准,中国制造业可以带着中国主导的国际标准走出国门,我很有信心!”中国工程院院士邬贺铨如是说。

事实上,在TD-LTE的全球化发展中,以中兴通讯为代表的中国厂商扮演着关键角色,实现了从“追赶者”向“者”的身份转变。

GSA近日公布的数据显示,截至2012年7月11日,全球已开通了9个TD-LTE商用网络。在这些网络中几乎都能看到中国厂商的身影。在全球顶尖的前50家运营商中,共有4家开通了TD-LTE商用网络,2家签署了TD-LTE商用合同,7家正准备部署商用网络。其中,中兴通讯已经帮助软银、3 Sweden、Bharti开通了TD-LTE商用网络,与中国移动香港公司签署了TD-LTE商用合同,并正在与3 奥地利、EPLUS、MTS等运营商积极合作准备部署TD-LTE商用网络。

在目前TD-LTE发展较快的日本,中兴通讯与软银合作推出了高速TD-LTE商用网络,该网络开通仅仅2个月的时间就发展了3万多用户,目前用户数量已经接近30万,网络的下载速度可达到76Mbps,上传速度达到10Mbps,网络得到用户的一致好评。中兴通讯作为软银TD-LTE网络的主要无线设备供货商之一,承建了其一半的网络建设项目,其中,一期覆盖福冈,北海道等重要城市;二期将继续覆盖日本的22个城市。

显然,通过的技术、完善方案和服务,以中兴通讯为代表的中国厂商赢得了全球顶尖运营商的青睐。中兴通讯副总裁刘鹏表示:“TD-LTE是100多年以来,中国主导的真正能够影响世界的通信标准。现在很多国外的运营商、厂商来到中国,向我们‘请教’如何更好地部署TD-LTE。”

有了领头羊还需先锋团

GSA预计,2012年全球64个国家将累计拥有140个LTE商用网络,截至今年7月11日,已有89个LTE商用网络在45个国家开通。值得注意的是,这其中的大部分网络是LTE FDD网络,TD-LTE的全球化之路依然任重而道远。

TD-LTE具有明显的频谱优势,在频谱资源日益稀缺的今天,TD-LTE具有广阔的市场前景。但是,与LTE FDD相比,TD-LTE在产业链成熟度上仍存在差距。这就需要龙头企业发挥带动作用,正是由于Verizon的大力投入才推动了LTE FDD的快速发展,如今在TD-LTE领域,中国移动正扮演着这样关键的角色。在中国移动的带动下,TD-LTE产业链不断成熟,测试和试验网建设顺利开展。今年年底,中国移动香港公司将正式推出TD-LTE和LTE FDD融合商用网络,拉开TD-LTE商用化全面提速的序幕。

然而,TD-LTE发展不仅需要“领头羊”,还需要“先锋团”。目前,全球300多家运营商拥有TD-LTE频谱,但真正开始部署TD-LTE商用网络的只有很小的一部分。以欧洲大电信市场德国为例,4大运营商都拥有TD-LTE频谱,但目前只有E-plus一家在进行TD-LTE商用试验。一方面,很多国外运营商从WCDMA演进至LTE FDD更加方便;另一方面,许多运营商(特别是中小型运营商)都在观望,希望规避过早投入的风险。

为了更好地实现TD-LTE的全球化推广,必须激活全球顶尖的前50位运营商市场。他们既拥有TD-LTE频谱,又具有足够的财力率先部署TD-LTE商用网络。更重要的是,他们大部分都是跨国运营商,更容易将TD-LTE带向世界。

中兴通讯与和记黄埔合作迈出了关键的一步。早在2011年年底,双方就合作在瑞典开通了全球首个TD-LTE和LTE FDD双模网络。作为大多数国外运营商部署LTE网络的融合模式,该网络引起了全球运营商的广泛关注。今年5月23日,中兴通讯与和记黄埔联合举办了由100多位来自多个国家和地区的运营商代表参加的网络研讨会。对于TD-LTE网络的表现,瑞典和黄首席技术官Jorgen Askeroth给予了高度评价,他说:“目前看来,TD-LTE网络的性能表现远远好于我们的预期。”中兴通讯副总裁唐文浩指出:“这个网络良好的表现使其成为一个‘样板工程’,将吸引全球更多的运营商部署TD-LTE网络。”

*    *    *

TD-LTE的成功需要全球更多顶尖运营商的支持和投入,这就需要中国移动和以中兴通讯为代表的中国企业积极创新、辛勤耕耘,打造更多的“样板工程”,向世界展示TD-LTE的魅力,向世界展示中国“智”造的实力。










































标签: TD-LTE 顶尖运营商 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续