详情页
首页>资料大全>企业资讯
TD-LTE测试:系统日趋复杂 考验企业实力
电子信息产业网    发表于   2012-09-18

2014年,全球将建成超过50万个TD-LTE基站,覆盖超过20亿人口。

TD-LTE作为第四代移动通信技术之一,商用化的脚步越来越近。根据此前中国移动总裁李跃在世界移动通信大会上的介绍,中国移动将在2012年扩大TD-LTE规模试验,在原来6个试验城市的基础上新增3个城市——北京、天津、青岛,基站总数也将从阶段的2000个扩大到2万个。而根据TD-LTE全球发展倡议组织(GTI)3年规模部署,到2014年,全球将建成超过50万个TD-LTE基站,覆盖超过20亿人口。这一计划,远远超出业界此前的预期。

TD-LTE具有的高效率、高数据速率、低时延特点,让人们对这一技术充满期待,尽管LTE技术规范还在不断更新和完善,但网络设备和移动终端产品已经在研发和生产了。而这些设备和终端的生产,都离不开仪器测试。随着技术的演进,如多入多出(MIMO) 系统复杂性的提高,终端芯片一致性测试需求等,都对 测试设备 提出更高的要求。对LTE测试设备供应商来讲,将同时面临机遇与挑战。

应对MIMO系统的复杂性

鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,相关的测试方法也将更加具有挑战性。

在实际应用过程中,移动客户需要越来越高的数据传输速率、更低的网络延迟、更加有效的无线电频谱使用,以及更高的灵活性,这些需求都促使运营商,全力推动新的无线网络技术来满足信息化的发展需求。目前,TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的MIMO技术。鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,相关的测试方法也将更加具有挑战性。例如,当前部署的MIMO技术利用两个天线来改善信道性能;还有一些LTE社区率先采用八天线技术来获得更高的性能。这些先进的技术将使测试方法的选择变得更至关重要。

对此星河亮点公司表示,在LTE R8、R9系统中有多种MIMO方案,包括单天线发送、空间复用和发送分集,需要支持的天线数目有1/2/4三种情况,目前星河亮点已完成相关技术积累,完成了支持MIMO的硬件平台,能够满足LTE测试的需求;除上述挑战外,LTE要求支持带宽20M,下行吞吐量150Mbps(终端等级4),对测试系统的射频带宽和处理速度也带来了新的挑战。星河亮点早在多年前就开始研发自己的射频平台,同时长期以来始终保持对基带芯片的密切关注,现已完成的硬件平台,可以从带宽和处理速度上满足LTE的需求。

斯博仑通信认为TD-LTE增加了超出简单MIMO测试的更多要求:上行和下行链路必须在衰退和传输功能特性方面表现出互易性。现代信道仿真器必须由单向RF信道组成。在多数测试中表现良好的信道仿真器并不一定适用于TD-LTE测试,除非它能够在上行和下行链路中生成几乎完全相同的信道条件。思博伦通信推出的VR5 HD空间信道仿真器能够解决现代多高天线数无线技术所用RF接收机测试有关的各种问题。VR5的设计目标就是为尖端移动设备和基站的测试工作提供更高的效率和易用性。

罗德与施瓦茨公司(R&S)中国区测试与测量业务发展经理汤日波表示,除基站的测试需求之外,对于网络覆盖方面的测试也值得关注,通过对其进行测量,将可评估MIMO信道质量,优化网络覆盖。此外,LTE采用MIMO技术实现数据传输速度的提高,相应地终端天线测试系统(OTA)也同样需要升级到支持MIMO的测试模式,业界应关注这一趋势。

终端一致性测试成重点

运营商必须保证入网终端具备严格的一致性与良好的性能。

随着商用的临近,绝大多数运营商都会要求进行终端一致性测试,部分运营商则根据其网络覆盖或业务模式,还会对终端进行复杂的自定义场景测试。对于芯片厂商而言,需要保证芯片物理层与协议栈符合LTE规范标准,因此终端一致性测试是芯片厂商验证其产品的重要手段。终端厂商所关注的是如何多快好省地批量生产终端,因此要求终端生产测试简便、快速、稳定。运营商必须保证入网终端具备严格的一致性与良好的性能,以保护其频谱资源和提升服务品质。终端一致性测试是LTE商用的重要前提。

对此,R&S表示随着TD-LTE商用的临近,业界将对终端芯片的体积、功耗等给予越来越高的关注,相关测试也必然受到重视。为了满足TD-LTE芯片及终端的测试需求,更好的促进产业发展,R&S公司新一代的综测仪平台CMW,和R&S TS8980终端射频伊执行测试系统提供了全套的测试测量解决方案,单台仪表能够覆盖从初的芯片开发阶段认证测试,到后的终端生产测试阶段的所有过程。

星河亮点也表示,从2012年3月起就投入了大量的人力物力,参加了全部三次大规模的终端RRM一致性测试,囊括了Band38、Band40两个频段的测试例,涉及十家终端/芯片厂商,包括创毅视讯、联芯科技、展讯通信等国内芯片厂商,也包括了Altair、Marvell等国际芯片厂商。在此期间,星河亮点进行了全程研发级支持,与芯片厂商一起解决了包括频点搜索、重选、切换、测量上报等测试难题,使芯片的性能有了大幅提高。

思博伦则在日前宣布其8100移动设备测试系统增加TD-LTE一致性测试能力,可以支持所有3GPP频段中的TD-LTE和FDD LTE一致性测试,且该测试解决方案能够以软件选项的形式提供TD-LTE一致性测试能力。

国内测试企业将大有可为

尽管测试仪器的开发投入大,风险大,但国内外测试企业仍纷纷涉足该领域。

TD-LTE作为目前受关注的技术之一,由于整个TD产业链主要是立足国内,自主研发,随着市场的推动,政府的支持和各相关企业的努力,TD产业链也日趋完善。尽管测试仪器的开发投入大,风险大。但国内外测试企业纷纷涉足该领域,相关市场前景十分看好。

对此,星河亮点即表示将致力于提供完善的终端测试设备,为LTE的成功商用保驾护航。同时在LTE测试中已提供了SP8010B终端综合测试仪、SP8200 LTE 终端RRM一致性测试系统、SP8300协议分析仪等,未来还会继续关注市场的需求和业内的发展,适时推出相关运用产品。

思博伦通信副总裁Hesham ElHamahmy说:“TD-LTE是应对有限频谱的有效答案,而且它还支持先进的天线技术,能够实现更快的数据速率和更大的系统容量。除这种全新的TD-LTE一致性测试能力外,思博伦也是是解决TD-LTE天线技术复杂测试要求方面的,例如MIMO波束赋形等技术。”

随着TD-LTE商用脚步的临近,将有越来越多国内外测试厂商以TD产业作为契机,努力发展,争取在新一代无线通信测试领域占有一席之地。

企业点评

星河亮点:LTE终端测试方案全面

星河亮点是国内早推出专用TD终端测试设备的企业。2005年推出台TD-SCDMA终端综测仪产品以来,经过多年发展,至今产品已经覆盖了GSM/GPRS/EDGE、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE等多个通信标准,应用范围涵盖射频研发测试、射频一致性测试、RRM一致性测试和协议研发测试等。目前星河亮点在LTE测试中提供了SP8010B终端综合测试仪、SP8200 LTE 终端RRM一致性测试系统、SP8300协议分析仪等。

星河亮点的策略为首先抓住终端测试,然后向外辐射,目前已形成全面的LTE终端测试解决方案。

R&S:系统模块基站测试先进

罗德与施瓦茨公司(R&S)作为欧洲的测试测量仪表供应商,在TD-LTE方面,提供了从仿真、设计、研发、生产、测试等一系列的测试解决方案及高精度测试与测量仪器、系统。在系统模块和基站测试方面,R&S公司的频谱仪或信号分析仪可以完成3GPP规范定义的TD-LTE全部发射机测试指标,并能满足TD-LTE测试关断功率和 开关 时间对仪器动态范围苛刻的要求。

泰克:LTE网络质量分析占优

泰克是在中国早宣布支持TD-SCDMA测试的国外测试公司。在TD方面,泰克注重技术应用层面功能测试及网络服务质量(QoS)测试。

因为LTE网络的变化,一些接口消失了。另外,LTE和现有的2G、3G网络互通互连方面的测试也需要关注,LTE网络跟EPC网络相比变得复杂了,测试任务也增加了。这样需要测试设备公司提供更好的解决方案。泰克作为SLLTI的成员,大量参与现场测试和LTE测试。

标签: 测试设备 开关 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续