市场研究机构NPD DisplaySearch分析师David Hsieh指出,许多面板大厂包括三星显示器Samsung Display、LG Display、友达光电、奇美电子、Sharp都已投入4Kx2K液晶电视面板生产,尺寸从50寸到84寸不等。预料采用4Kx2K超高分辨率面板的液晶电视可能会比OLED电视更早一步量产并进入市场销售。而液晶电视品牌厂商包括Samsung、LGE、SONY、Sharp、Toshiba,甚至中国的海信、海尔、长虹、TCL、康佳等等也都已发表4Kx2K液晶电视产品。
至于OLED电视要实现商品化,David Hsieh认为,看来还需要一段较长的时间。目前OLED电视面板的制造主要挑战仍在TFT背板和有机材料的蒸镀与封装。虽然包括三星、LG近都在德国柏林IFA展出其55英寸OLED电视,并且介绍相关新技术,例如LG的白光OLED技术、三星的多视角技术等,但问题是OLED电视到底何时能够大量生产,还是未知。其实OLED电视稍早预定的量产时间点原本是2012年第二季,但不知不觉已经延到2012年底。
特别是在当前经济环境下,如果只需不到1000美元就能买到1台60英寸薄型LED背光液晶电视,谁愿意花10000美元的金额去购买1台55英寸OLED电视?而如果液晶电视也同样能够提供轻薄外型及优异的影像质量,OLED电视与液晶电视的差异和价值似乎又不够明显。
所谓4Kx2K显示器,系指像素达4000x2000级的显示器,例如3840×2160像素、4096x2160像素等等。这也是当前主流Full HD画质(1920x1080像素)的4倍高分辨率。由于精细度提高,有助于使画面上的立体感升级,有些面板大厂如友达就以4Kx2K超高分辨率技术推出55英寸裸眼3D面板。
David Hsieh分析,有几个原因可能促使4Kx2K面板加速量产,首先是智能型手机、平板计算机、高阶PC产品均已证明消费者认同高分辨率显示器的价值,并且愿意付费购买。再者,虽然4Kx2K还有许多挑战,象是4Kx2K的内容和广播节目还在发展,但好莱坞Hollywood已经发行了几个4Kx2K电影,例如Money Ball、The Girl with the Dragon Tattoo等。要打动消费者持续朝50英寸以上液晶电视升级,Full HD分辨率的画质可能已经不够。
另外,如果把4Kx2K面板和OLED面板相比,4Kx2K面板的生产制造还比较容易,因为的改变是像素较小。Oxide TFT技术被认为是生产高分辨率面板的方法,不过友达、奇美电目前系采用传统a-Si制程技术去生产4Kx2K面板。后,如果生产效率和成品良率控制得宜,4Kx2K面板将是能使面板厂增进利润的产品。一片50英寸4Kx2K面板的价格大约是800美元,而同尺寸薄型LED背光Full HD面板价格约400美元。84英寸4Kx2K面板的价格估计更将超过5000美元。