详情页
首页>资料大全>企业资讯
摒弃密码记忆之苦 掌纹或成未来新一代身份密码
新华网    发表于   2012-09-20

在上周于美国圣弗朗西斯科召开的“英特尔开发者论坛”上,英特尔公司展示了它的技术,用手掌扫描代替密码。这是一种用于笔记本或平板电脑上的计量生物 传感器 ,通过扫描一个人独特的掌纹图案,就能验证他们的身份。

如果英特尔的“客户端身份验证技术”样机成功,密码将成为过去,这一技术有望消除个人用于网络的大部分密码。计量生物识别将成为防御网络攻击的手段。

英特尔实验室研究部主管斯里达·伊恩伽在论坛上演示了该技术。他的一位助手在电脑的“掌纹”识别器前挥了一下手,就登录了Windows7,能够浏览他的银行账户,他离开电脑后,计算机窗口就被锁定并进入睡眠模式。

传统的安全措施,即使用许多验证方法,仍可能被网络罪犯追寻到。经常上网也意味着用户可能使用相同或相似的密码。一旦其中一个账号被攻破,这些信息可能用于财务信息、在线支付系统或敏感性工作文件。而掌纹比由数字和字母组成的密码要安全得多。

“密码的问题是我们要用很多密码,而且规则复杂,不同网站需要不同密码……现在有种方法能摆脱这种局面,计量生物识别是个不错的选择。” 伊恩伽说,手掌扫描技术比现在一些笔记本电脑上的指纹扫描要好得多。计算机辨识出某位用户后,就能将他的身份安全地上传到网站,如网上银行和社交网络。如果该技术广泛应用,也意味着个人网站不再需要支持密码网络。“我们打算与服务提供商合作以充分利用这些优势。”

要在电脑上应用掌纹识别技术,需要安装计量生物传感器和新软件,但不需要新的处理器,因此它的应用可能要快于人们的预期。此外,该技术仍在开发中,其准确性尚未达到政府的要求。

计量生物识别技术不一定符合所有人的口味。然而,只要账号攻击还存在,网络上仍然黑客横行,就必须找到新的安全措施。很多密码包含了容易记住的数字或字母,多个账号使用相同的密码,不是没有原因。普通人需要简单方法来保护数据,不愿记住多个密码。因此,无论怎样,掌纹扫描不失为一条解决问题途径。

标签: 传感器 Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续