详情页
首页>资料大全>企业资讯
融合与突破 谈门禁网络化的特点与意义
中关村在线    发表于   2012-09-20

门禁系统原理:网络化的发展

这些年来,安防设备正逐渐从传统的单机模式,向着更具关联性的网络化迈进。无论是监控摄像机,还是门禁系统,网络都已经成为这些设备新的活动场所。对于这种转变,我们既可以理解为发展下的必要过程,同时,又可以理解为在原有技术饱和下一种迫不得已的改变。不过,无论是主动还是被动,它所给我们带来的收获却是真真切切的。

近这两年,一种新兴的网络型门禁悄悄的走入了我们的生活,并且起着越来越重要的作用。在我们安防领域中,网络化的引入往往都会给用户带来革命性的收获,那么网络门禁又有着什么样的展示呢?

什么是网络门禁?

说到门禁系统,它在我们生活中的时间着实是不短了。但是对于网络门禁来说,目前市面上还真没有一个特别明确的概念。对此,笔者查阅了诸多资料之后,总结出这么一条的结论:网络门禁系统其实就是通过网络和电脑对所有门禁进行权限管理,借助强大的门禁管理功能和权限,从而可以实时监控各门的进出情况,查询所有门的进出记录。在使用中,系统内管理的门越多,设置也就越轻松,管理也就越方便,安全性也就更高。

传统功能上强在了哪?

其实对于网络门禁,它的作用原理跟网络视频监控系统的特点还是非常相似的。将网络技术应用于门禁,就如同在视频监控技术中引入网络化一样,只要通过网络与软件,就可以直接实现对于远端设备的管理与控制。此外,也正是受益与网络技术的介入,从而将门禁系统的控制环节实现了集中化,从而打破原有控制面板对于设备的束缚,使得网络门禁系统可以在应用中真正的实现无限扩展的目标。同时也意味着成本投入的降低、管理上的进一步便利化。

门禁系统原理:传统之外的新意

其实对于不少的安防产品来说,产品标准不统一,兼容性弱一直是困扰他们发展的主要因素。而对于网络化的门禁来说,基于IP的分布式系统可以将不同的终端以模块化的方式实现更加便利的扩展。一旦基于IP网络的系统也将支持各个分支系统间的整合,从而也使其对传统的系统移植变为可能。也正是依靠这个将分支设备更集中的一个管理平台,让相对独立的门禁系统也能够拥有更好的兼容性,以及更加便利和及时的升级行为。

另外,网络门禁系统的一个特点还在于可以借助网络实现供电。对于这样的一个配置来说,便利性已经不算是PoE供电的收获。而它主要的作用还在于即使在发生大范围断电的情况下,只要网络设备输出正常,就可以一直保持大门的正常工作,包括大门 开关 的控制,以及相关数据的接受与存储等等。

现代化的门禁设备

传统之外的新意

稳定的故障检测能力

也许有的用户会认为,传统的多读卡器控制器的拓扑结构,使设备在更新上赋予了一定的便利。那么和网络门禁相比,后者的优势又在于哪里呢?对于多门禁控制器而言,单一的故障就有可能造成整条工作线的无法正常工作。而对于网络门禁系统的话,每道门基本上都是相对独立工作的。因此,即使出现故障,也能把故障的影响控制在很小的范围当中。

另外,现在的网络门禁设备也加入了冗余保护的问题,即使部分部件出现故障上,也会通过绕开故障路径实现工作。

门禁系统原理:网络门禁的突破

更全面的系统构成

对于传统的设备线路来说,专属专用是控制器式门禁设备的特点。对于这样的布线方式来说,安全,识别方便可能是这类模式的优势。不过,对于一套完善的安全管理系统来说,这样的分配方式可能就显得很不方便了。过多的线路不但是对成本的一个提升,同时也增加了施工上的复杂度。

而对于网络门禁设备来说,一条网线就可以解决所有的问题,除了门禁控制以外,这条线路还可以承担视频监控,电话,对讲等用途,不但是节省了开支与施工,同时在全面性的管理上,也更加便利。

综合已经成为安防设备的主要发展方向

更丰富的工作能力

尽管在构成上,二者都选用服务器作为终的管理主机。不过,大多数的传统门禁还不能像网络门禁一样,更自如的实现双向通话的能力,而且对于智能卡,和驱动显示器等功能上也有着非常明显的欠缺。另外,在门禁系统自身的管理成本上,传统的门禁系统由于将控制器下分至各工作终端(道门)中,所以与网络控制的门禁系统相比,也要增加不少的支出。

网络门禁的明天何去何从

通过上面的分析,不少用户可能会认为,网络门禁系统基本上已经非常完善了。那么以后的方向又是什么样的呢?

门禁系统原理:门禁网络化明天

更多的功能融合

目前,网络门禁系统的出现几乎将安防内的所有工作实现了很好的融合。这种融合既是一种安防工作上的需要,同时也是对实现更大领域融合的一种很好的前哨和尝试。在未来的发展中,网络门禁将携手其他安防设备一起,在一种统一亮相的方式下,去与信息安全,数据管理以及内容分析等跨领域的功能实现进一步的融合。当实现了这种突破之后,尽管门禁系统可能就已经降低成了系统中小小的一个部分,但是,它将成为整个IT管理平台的一种巨大的成就。

门禁设备

统一又开放的标准

在当前这个社会中,无论是物质的还是精神的,融合都已经成为社会发展中不可阻挡的趋势。而对于门禁系统来说,融合同样是关系到自己命运的一个选择。但是,当前许多的门禁系统仍然局限在专有的通讯协议中,虽然这对于厂家来说可能是一种自我保护的方式,但是对于整体行业,无疑是一种发展的阻碍。而如果我们的产品和技术,有着极大的开放程度和统一性的话,行业内部的整体交流就会大大的被激活,其结果必然是在高潮与关注中推动整个行业的快速进步。

总之,网络门禁的出现是对整个门禁产业巨大的一个推动。如果将任何事物的发展过程归为独立-联系-融合的话,那么现在的门禁系统可以说正在处于一种独立走向联系的过渡。而随着发展的推进,门禁系统的收获的也会注定变得更加广阔,在这样的一种积极的变化下,网络门禁也注定能收获更美的明天。原文地址://security.zol.com.cn/321/3216603_all.html


标签: Avnet 开关 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续