详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD被收购传闻再起 高通瞄准显卡部门
中国电子网    发表于   2012-09-20

AMD被收购的消息已经反反复复流传了很多次,比如一个多月前就传出高通或者三星可能买下AMD,导致后者股价大涨,但和以前一样再次不了了之,AMD日子虽然苦但依然活得好好的。现在又来了,这次被点名的又是高通,但收购对象不再是整个AMD,而是其图形业务部门。

不知道大家是否还记得,2009年初的时候,高通曾以6500万美元的价格买下了AMD Imageon手持设备图形业务,也就是ATI原来的智能手机图形处理器产品线。后来,这些技术有很多都用在了高通Adreno GPU系列产品中。

现在,Adreno又碰到瓶颈了,一直停留在DX9上迟迟无法取得突破。虽然高通拉走了AMD图形部门的首席技术官Eric Demers,全力打造DX11 GPU,但似乎进展不顺,严重落后于ARM、Imagination、NVIDIA。眼下,Windows 8、Windows RT都即将到来,均对图形性能提出了更高要求,高通不免会有巨大的压力,自主开发来不及的话收购确实是个不错的选择,继续收购AMD的图形技术看上去也非常合情合理。

当然了,AMD刚刚任命了新的CPU、GPU首席架构师,多年来一直都在努力打造Fusion APU融合平台,肯定不会轻易放弃图形业务,况且现在显卡产品的形势要比传统的处理器好很多。如果真的卖出去,就等于AMD把收购而来的ATI转手倒卖了。

高通有收购企图的可能性还是很大的,说不定就是Eric Demers的主意,但能否成真还不好说,即使双方都有意也得经过艰苦卓绝的谈判。分析起来,可行性比较大的应该是高通出钱购买AMD的技术授权,或者高通出了AMD无法抗拒的超高价,然后AMD再买回技术授权。

标签: Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续