中国北京, 2012年9月19日—— 引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体解决方案的 PMC ®公司(纳斯达克代码:PMCS)近日推出了PM5442 META 120G。这是业界目前端口密度的10G、40G与100G 融合的 电信级 以太网及OTN成帧器解决方案。云计算、视频流以及无线数据应用每十八个月将网络流量翻番一倍。在此情况下,电信级以太网交换机及路由器之间的互联需要高密度的10G、40G及100Gbps的接口卡。PM5442 META 120G作为PMC公司Metro OTN功能强大的系列解决方案中的一部分,助力实现高密度电信级以太网、OTN线卡与IPoDWDM在运营商交换机及路由器、P-OTP及PTN设备上的整合 。
OTN助力实现分组流量与光连接的无缝融合
承继META 20G在业界的地位,PMC公司的PM5442 META 120G采用单芯片平台解决了高速线卡的不同需要,进一步帮助设备制造商可持续性地降低整体研发费用。随着互联速度的提高,由于OTN实现了IP基础设施及光传送领域的可扩展无缝融合,现正成为传送协议的不二之选。OTN提供了操作管理维护(OAM)功能,这对DWDM传送基础设施而言必不可少。从运营商的角度来看,将OTN OAM延伸到路由器接口领域也会产生新的收益。此外,OTN支持前向纠错(FEC)来提升传输距离,从而大大增加了100G的部署数量。
Infonetics公司的创始人及首席分析师Michael Howard表示,“由于路由器需要通过高带宽的接口与光传送基础设施相联,对运营商而言,要想达到光性能和协议与传送网的融合,采用具备双模式的以太网及OTN接口的路由器就变得愈加重要。近期调查显示,84%的运营商将会在电信级交换机及路由器的端口采用OTN,这些端口的速率为40G (OTU3) 以及100G (OTU4)。PMC公司的META 120G 正是为符合这些需求而设计的”。
汇聚协议
PMC公司的META 120G提供了电信级以太网的MAC/PHY,完整的OTN成帧/映射加上多个FEC协议(其中包括PMC公司的创新型高增益Swizzle增强型FEC),以及全集成的分组计时机制,其中的时钟恢复机制超过了IEEE 1588v2对每个端口的电信指标。META 120G在性能整合的全面性,在端口密度及设备容量方面都在当今市场上罕有匹敌。
PMC公司通信产品事业部市场及产品应用副总裁Babak Samimi表示,“设备制造商面临的挑战是应对运营商当前的需求 ,为市场提供多种多样的高密度的10G、40G及100G接口线卡。有了META 120G 三速融合的电信级以太网/OTN系统架构,我们的客户就可以在多个SKU上进行开拓,而只需投资单个且配置灵活的芯片方案,因此,投放市场的时间也会大大缩短。
META 120G提供了业界的性能整合
META 120G 是业界首款三速电信级以太网/OTN融合的成帧器,支持下述功能:
• 速度融合:创新型的SERDES提供灵活的速率,从而使单个META 120G芯片即可实现多达12个10GE/OTU2连接,或3个40GE/OTU3连接,或是单个100GE/OTU4连接。
• 协议融合:可为每个端口个别配置电信级以太网或OTN接口
• FEC融合: 高性能的9.45dB Swizzle 增强型前向纠错(FEC)用于OTU3及OTU4,可以提高100G 以太网的光传输距离达50%,综合型的G.709 Reed-Solomon以及符合业界标准的eFEC用于OTU2和OTU3协议。
• 智能融合:集成的IEEE 1588v2精准定时协议(PTP)以及同步以太网(SyncE)提供无线分组设备所需的精确定时。
供货情况
PM5442 META 120G目前正在进行采样测试。详情参见//pmcs.com/products/optical_network/otn, 或通过//pmcs.com/contact//pmcs.com/contact 联络PMC公司有关销售人员。
关于PMC
PMC(纳斯达克代码: PMCS)是半导体解决方案的创新,致力于推动网络升级为连接、传送以及存储大数据的网络。秉持长久以来累积的技术优势,PMC在存储、光网络以及移动网络领域持续创新。PMC高集成度解决方案可提升效能,加速网络升级以实现下一代网络服务。详情参见 www.pmcs.com。