详情页
首页>资料大全>企业资讯
Broadcom推出首款40nm+NFC芯片:BCM2079x
EDN电子设计技术    发表于   2011-10-17

  全球有线和无线通信半导体创新解决方案的BroADCom(博通)公司宣布,推出一个新的近距离通信(NFC)芯片系列,该系列芯片可促进NFC技术在消费电子产品中的大量采用。这些新推出的芯片同时满足了对功耗、尺寸和功能的要求,提供了设备制造商所需的先进功能,可促进NFC技术在消费电子产品中的采用。

  新的Broadcom BCM2079x系列芯片采用40nm CMOS工艺技术制造,功耗降幅高达90%多,组件数量和占板面积均减少40%,是市场上小、低功耗的NFC解决方案。这些NFC控制器独立于平台,分别或同时支持多种安全元件和SIM卡。此外,Broadcom的先进的Maestro中间件使NFC实现更多新应用,通过与设备内的蓝牙和Wi-Fi功能无缝结合,在用户界面和媒体共享方面激发新的创新。

  NFC技术的加速采用将彻底改变智能手机的用途,使智能手机突破非接触式移动支付和电子票务的使用范畴,从根本上简化手机与其他设备的互连,例如与蓝牙耳机以及支持Wi-Fi的数字电视的互连。NFC技术的迅猛采用将有助于扩大智能手机的用途,由于能在设备之间实现简单、安全的互连,同时能通过触摸一下手机而得到服务,因此一系列新型应用将因此而产生。

  技术优势:
  • 降低功耗:
  o 低功耗目标探测模式采用了Broadcom的创新性低功耗技术,将轮询功耗降低超过90%,因此可延长电池寿命。
  o 支持现场能量收集,使芯片能从环境中吸取能量,因此即使手机电池没电了,芯片依然能支持交易的进行。
  • 减少占板面积,降低设计复杂性:
  o 业界尺寸小的芯片,集成了更多外部组件,降低了解决方案的总体材料(BOM)成本。
  o 易于与Broadcom的InConcert BCM4330蓝牙、Wi-Fi和FM组合芯片配对,可实现全面互连的解决方案。
  o 包括Maestro中间件在内的、完整的Broadcom软件包使得端到端的解决方案更加完美,可降低设计复杂性、提供创造性的互连选  择并促使产品更快上市。
  • 为灵活地实现所有业务模式和未来的无线创新提供支持:
  o 仅NFC控制器集成了基于交易的应用ID(AID)路由,以在单一设备中同时支持多种安全元件(SIM卡和非SIM卡)。
  o 多种单线协议(SWP)接口允许集成基于标准的SIM卡和嵌入式安全元件。
  o Broadcom还与NFC论坛展开了紧密合作,以定义标准并促进标准的制定,从而确保与其他NFC设备的互操作性。

  高管引言:
  ABI Research安全与认证集团总监
  “在促进蓝牙、Wi-Fi等技术在智能手机以及其他消费电子产品中的采用方面,Broadcom公司赢得了地位,其组合芯片已经成为手机制造商用来实现无线互连的解决方案。今天新推出的这些解决方案功能强大,将使Broadcom公司在NFC技术上再次赢得同样的地位。”

  Broadcom公司副总裁兼无线个人域网业务部总经理Craig Ochikubo
  “Broadcom致力于让NFC像今天的蓝牙和Wi-Fi一样无处不在。这些新推出的解决方案提供出色的功能和性能,可实现颠覆性创新,将重塑消费者的移动应用体验。Broadcom精通无线互连技术,在无线互连领域拥有地位,因此能主导这些新芯片的架构,以满足制造商的性能要求,使制造商能更容易地在其设计中添加NFC功能。”

 

标签: BroADCom BCM2079x NFC芯片 Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICK