中国,北京 - 2012年9月20日 - 全球首家高性能CMOS 3G功率放大器(PA)创新者 Javelin Semiconductor 今日宣布,三星电子公司具备双卡(dual SIM)功能的全新Galaxy S Duos选用Javelin的功率放大器。Galaxy S Duos是采用Android的时尚型智能手机,具备4英寸触控屏幕、1 GHz处理器、500万像素相机、蓝牙、GPS以及Wi-Fi等功能。
Javelin总裁暨首席执行官Brad Fluke表示:“Javelin是技术成熟的功率放大器供货商,能不断超越客户对于质量和可靠度的严格要求。针对采用各种一流基带芯片的手机市场,我们的技术为客户带来产品迅速上市的优势。”
德意志银行无线产品资深分析师Brian Modoff表示:“Javelin持续受到全球的手机制造商所青睐,这个成就令人印象深刻。他们一再证明了,单芯片标准CMOS是3G功率放大器技术的主流。”
Javelin的功率放大器具创新的混合信号架构,集成的带通滤波可省去发射端的表面声波(SAW)滤波器,又能降低双工器的隔离要求。如此一来,就有更大的空间可以简化设计作业,并提高手机的制造产量。Javelin的功率放大器具备当今市场上的噪声性能,所以能提升无线接收器的灵敏度,减轻射频并存的问题,同时降低智能手机的物料清单成本。
Javelin的功率放大器系列采用标准的CMOS工艺设计,支持主流3G频段并已量产。随着Galaxy S Duos的采用,Javelin的CMOS PA技术也正拓展至全球各主要地区。