2012年9月18日,德克萨斯州奥斯汀讯- 飞思卡尔 半导体 (NYSE: FSL) 的QorIQ P1022处理器如今为Synology的DiskStation DS413网络存储服务器(NAS)提供动力。该服务器曾在Computex 2012上荣获“Best Choice Award” 。QorIQ P1022旨在为Synology DS413之类的网络应用提供双核性能以及创新、无丢包的能源管理功能。
Synology DS413是一个4-bay(四盘位)NAS服务器,为小型企业和小型办公室/家庭办公室(SOHO)用户提供安全、高密度、集中式的文件存储解决方案。凭借P1022处理器突破性的无丢包、低功耗性能,DS413提供的加密文件传输性能,读写速度可分别达到48.81 MB/秒和23.46 MB/秒,同时还支持低3.3瓦的休眠模式。
飞思卡尔副总裁兼网络处理器事业部总经理Bernd Lienhard表示:“DS413证明了Synology在开发高性能、高能效存储解决方案方面的地位和专业程度。飞思卡尔很高兴QorIQ P1022能够帮助Synology获奖的NAS服务器获得卓越性能和低功耗等优势。”
QorIQ P1022拥有高级电源管理系统,带网络感知、无丢包深度休眠和待机模式等功能,使存储产品能够实现极低的待机功率,同时维持快速、高度响应的网络功能,从而满足按需处理的要求,是具有循环负载的NAS应用的理想之选。
Synology首席执行官Vic Hsu表示,“我们的DS413产品集出众的性能和功效于一身,重新设立了NAS尖端服务器的标准。飞思卡尔的QorIQ技术提供了先进的功效和杰出的性能,使我们新的获奖解决方案脱颖而出。
QorIQ P1022基于Power Architecture®技术使用了两个e500 v2处理器内核,并采用增强的系统外设和互联技术,在处理器性能和I/O系统吞吐之间实现了平衡。P1022以单核处理器的价位提供600-1200MHz的多核性能,拥有一个高分辨率集成显示控制器、三个PCI Express互联接口、可实现完整协议安全性的高级硬件、 RAID加速和集成的SATA接口。