详情页
首页>资料大全>企业资讯
LED企业绝缘2012中国500强 整体实力还需努力
新世纪LED网    发表于   2012-09-24

标签LED   照明  光源

近日,中国企业联合会、中国企业家协会在吉林长春发布2012中国企业500强,中石化连续8年领跑榜单。今年,以LED为主营业务的企业与往年一样无一入围。但在上榜企业的名单中,也有部分企业积极扩展或延伸LED业务、切入LED领域,如美的集团有限公司、TCL集团股份有限公司、新世纪控股集团有限公司、澳洋集团等企业。不过这些企业在500强名单中仍是屈指可数,而且大多为国企,LED业务占其总营业收入的比重很小。这可看出,近几年风生水起的LED行业在中国企业集群中略显尴尬的地位。

据记者了解,在入围门槛方面,今年中国企业500强的入围门槛达到了175.1亿元,比上一年度提高了33.1亿元。而当前中国LED企业年营业收入在10亿元以上的寥寥无几。在中国企业500强中,营业收入超过1000亿元的企业数量大幅增加,达到107家,比上一年度增加了27家。在经营效益方面,虽然这500家企业的营业收入总额达到44.9万亿元,比上年增长了23.6%,但收入利润率为4.7%,比上年下降了1.07个百分点;资产利润率为1.6%,比上年下降了0.32个百分点。这说明在复杂的经济形势下,这些企业的营业收入虽然保持了较高增长水平,但盈利水平并未实现同步增长。这与当前LED企业所面临的情况如出一辙,都是高销量低净利润。

企业规模提升快,盈利能力有所下降

2012中国企业500强的营业收入总额达到44.9万亿元,比上年增长了23.6%;入围门槛为175.1亿元,比上年提高23.3%。在规模保持快速提升的同时,2012中国企业500强的盈利能力出现下降,收入利润率为4.7%,比上年下降了1.07个百分点;资产利润率为1.6%,比上年下降了0.32个百分点。

反观LED,2012年被称为是“LED照明元年”,众多企业在行业发展中面临各种变革、激荡与冲击。国家扶持LED产业政策相继出台,但行业仍旧面临产能过剩,加之欧美技术壁垒的影响,LED企业在2012年上半年交出的成绩单并不如人意,据统计,70%的LED上市公司营收和净利双双下降。截至8月中旬,已有20余家LED行业上市公司发布了中报或业绩预报。根据统计,其中有15家营收和净利都双双下降,占比超过70%。

兼并重组持续活跃,上榜企业的地位更趋稳定

2012中国企业500强中,有154家企业在2011年实施了兼并重组活动,共并购重组了1111家企业,与上年的1112家基本持平,并购重组活动持续活跃。其中,110家国有企业共兼并重组了918企业,占全部并购数量的82.6%;44家民营企业共兼并重组了193家企业,占17.4%。与此同时,与前几年六七十家的换榜企业数量相比,今年中国企业500强的换榜企业只有38家,上榜企业的地位更趋稳定。

这样的兼并重组在当前LED行业发展关键期无异于“小菜一碟”:2011年,科锐(CREE)宣布收购照明制造商RuudLighting以此将触角延伸至高效能LED照明应用市场;GE收购LED电子驱动器先锋Lightech公;欧司朗完成了对德国SITECO、美国科技公司Encelium、TRAXON等三家公司的收购;飞利浦并购两家专业照明厂商Indal和Optimum;今年,大族激光宣布斥资、增资深圳LED大屏企业元亨光电,以4180万元持有元亨光电51%的股份,深度介入LED应用领域;德普以1.6亿元收购君誉科技60%股权,间接获得江西伟光95%股权;晶电收购广镓……在激烈的市场竞争中,大企业通过兼并重组稳固地位,中小企业更多的是以抱团取暖的形式应对市场冲击。未来经过兼并重组后,终会有LED企业进入中国500强榜单。

研发投入持续增加,但研发强度有所下降

据了解,2012中国企业500强共投入研发资金5116亿元,比上年增长了16.5%。从研发的专利产出看,2012中国企业500强共拥有专利25.8万项,比上年增加了17.03%;其中有发明专利7.5万项,比上年增加了28.9%,发明专利在全部专利占比上升。但是值得引起关注的是,2012中国企业500强的平均研发强度为1.33%,比上年有所下降。

核心技术的缺乏是目前我国LED产业面临的一个巨大问题,在LED产业链中,包括LED外延片的生产、LED芯片的生产、LED芯片的封装以及LED产品的应用4个环节,其中外延片的技术含量,芯片次之。上中游领域在国内是近几年才开始发展的,国内的LED芯片供应能力目前还远不能满足需要,许多LED制造商还要大量依靠进口。国内只有少数企业从事芯片研发和生产,其中大多是政府扶持的企业。从LED的发展趋势来看,国内企业须更多地投入研发力量。据新世纪LED网记者调查,国内LED企业不是在技术研发的资金投入上存在压力,就是上市后超募资金多投入市场竞争中,却鲜少投入核心技术研制。

国际地位更加突出,国际化经营稳步推进

在中国企业500强榜单中,70家企业入围2012世界500强,入围数量首次超过了日本。在连续两年入围世界500强的57家中国内地企业中,有47家企业的排名进一步提升。越来越多的企业开始国际化经营,海外投资、并购活动日趋活跃。2012中国企业500强中,261家填报海外营业收入数据的企业平均实现海外营业收入191亿元,比上年增长了39.3%;平均海外资产达到290亿元,较上年增长28.2%;平均海外员工为3108人,较上年增长29.9%。

全球各国在LED产业上的发展几乎同步,中国LED企业也大多以出口为主,因此国际化经营显得尤为重要。2012年,中国LED企业通过欧洲杯、伦敦奥运会这些大型体育赛事在国际上大放异彩,借奥运东风,我国LED企业与国际接轨,据伦敦某咨询机构的负责人表示,“奥运会使英国人更亲密地接触‘中国制造’,英国企业也希望能够抓住‘中国机会’,与中国企业开展更广泛的贸易往来、文化交流。”据记者了解,雷士照明借助伦敦奥运会走进英国,并已经于今年4月在伯明翰设立全资子公司,并计划将在2015年扩大英国生产基地规模,并借此剑指欧洲市场。此外,浩洋电子以2012伦敦奥运中国专业演出灯光供应商的身份助力伦敦奥运会,借此通过广阔的海外合作,确保其在全球范围内拥有完善的售后服务网络。由于营销观念以及营销方法上的落后,加之国外欧美设置技术壁垒,我国众多LED企业在对外营销过程中屡遭挫折。寻求的对外营销方法是当前LED企业的当务之急。

标签: IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续