详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔确认Medfield智能机芯片尚未支持LTE
网易科技    发表于   2012-09-24

9月24日消息,据国外媒体报道, 英特尔 日前宣布了6款使用该公司芯片的智能手机,但是其中没有一款是专门为美国设计的。

这6款手机包括Lava XOLOX900(专门的印度手机)、联想K800(首先瞄准中国)、Megafon的Mint(一款俄罗斯运营商品牌的设备)、Orange San Diego(英国运营商品牌推出的手机)、中兴Grand XIN(首先在欧洲发布)以及摩托罗拉RAZRi(首先在欧洲和南美特定市场发布)。

之所以缺乏专门为美国设计的手机,可能的解释是英特尔目前的Medfield芯片缺乏对 LTE 的支持。

美国科技博客Tech Crunch采访了英特尔的产品营销主管萨米特·西埃尔(Sumeet Syal),他确认Medfield芯片不支持LTE技术,并透露4G技术支持即将推出,还指出英特尔将“在今年晚些时候推出一些LTE产品并在2013年大力推广”。

西埃尔表示,英特尔还准备推出一款双核Medfield芯片。该平台目前的芯片架构是单核,但片上系统(SoC)包括了一项支持多任务处理(英特尔称为超线程)的技术,可以让其实现优于多核心芯片的性能。

西埃尔表示:“即使这是一款单核产品,其仍然拥有超线程技术,让用户能够在一个超线程环境里进行多任务处理。这样的话,我们能够证明来自英特尔平台的单一核心能够大大优于其他双核和四核产品。”

他补充说:“我们的下一代产品将是双核产品,但该产品也将拥有超线程能力,因此用户将拥有具备四线程处理能力的双核芯片。正如我们此前证明的,超线程的单核产品可以‘跑赢’双核/四核产品,我认为我们推出双核产品的时候也能做到这一点。”

在四核产品方面,似乎英特尔将推出四核Medfield芯片,但是西埃尔并没有对此确认。他说:“我们不方便透露任何有关四核心产品的计划。”

应用程序兼容性是英特尔需要加强的方面。尽管与谷歌密切合作以为Android优化芯片架构,但并非所有Android应用程序都是与英特尔的SoC兼容,其中一个显著的例子是谷歌的Android版Chrome浏览器。

西埃尔表示,“大部分”Android应用程序都与Medfield兼容,但他拒绝透露详细的比例——尽管英特尔此前称95%的应用程序是兼容的。

西埃尔补充说,英特尔内部的软件和服务集团一直在努力工作“以确保所有这些应用程序有效运作”,因此这些数据是每天都在变化的。

当被要求总结英特尔目前在智能手机领域的表现时,他的描述是对今年所取得的进步“感到满意”。他说:“我们只是刚刚进入这个领域,现在我们对于这些渗透行为感到满意,但是我们不便透露具体的数字。”

标签: 英特尔 Medfield智能机芯片 LTE IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续