详情页
首页>资料大全>企业资讯
未来10年IC单价走势将相对持稳 带动产值持续增加
中电网    发表于   2012-09-24

研调机构ICInsight指出, 未来10年 IC出货量年复合成长率虽不如过去15年强劲,但 IC单价走势 将 相对持稳 ,可望带动产值持续增加,预估2011-2021年平均单价年复合成长率将微幅向上攀升1%,出货量年复合成长率7%,总计2011年至2021年时,IC市场规模年复合成长率将达8%,估2021年时可达5738亿美元之多。

ICInsight表示,尽管全球景气浑沌不明,以及新生产制程的改善提升障碍,未来10年IC出货动能将不如过去15年强劲,估全球晶片出货总量,将从2011年的1927亿颗,成长到2021年的3800亿颗,年复合成长率约7%,较过去15年(1996-2011)年的年复合成长率9.5%还弱一些。

不过,ICInsight认为,由于单晶片数量增加,因此已可见到平均单价走稳向上的征兆,预估ASP将从2011年的1.37美元(每颗IC),逐渐上扬到2021年的1.51美元,年复合成长率约1.51%;过去15年平均单价年复合成长率是-4%。

ICInsight预估,在ASP走势持稳带动下,IC产值年复合成长率也将较过去15年稳定,估可从2011年的2640亿美元,成长到5738亿美元,复合成长率约8%,较1996-2011年的5.2%还佳。

标签: 未来10年 IC单价走势 相对持稳 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续