详情页
首页>资料大全>企业资讯
未来无处不计算 Intel全新"零能耗"计划泄露
赛迪网    发表于   2012-09-27

人们对科技进步的追求是无止境的,日前据外电报道,Intel提出了一个畅想:在2020年前后,人们或许能够实现“零能耗计算”,简单来说,就是将CPU处理器的能耗降低到几乎为零的程度,届时这种计算方式将大行于世。

据悉,在Intel的一个研究实验室里目前正在研发BBUL封装技术,即内建非凹凸层封装,以及个主频达到10GHz的x86结构算术逻辑单元。

其实早在IDF峰会前,Intel的未来学家Brian David Johnson就解读过“计算归零”的概念,即“有意义的计算(meaningful compute)”将接近于零能耗,换句话说就是,未来的人类的生活将遍布计算。

虽然“有意义的计算”目前还没有更具体的概念放出,但粗浅的理解就是,比如把两个数加在一起,这叫做计算,但并不是特别的有意义,而像通过GPS准确测量地理空间位置,打电话,或者玩游戏,这些可以看做是“有意义的”。

Intel计划2013年将14纳米工艺推向市场,然后每两年缩小一点,到2015年将出现10纳米、2017年出现7纳米、2019年5纳米也将问世。工艺到了5纳米的时候,处理器的尺寸或许将会达到电脑机箱中LED灯泡的大小。

芯片尺寸的缩小对于降低集成难度和成本有着至关重要的意义,比如今天集成一个80-120平方纳米的智能手机系统级芯片要10到30美元,但如果芯片尺寸减小,那么集成的难度和成本就会同时降低。

不过,虽然Intel的这项计划前景非常广阔,但是实施企业也并非易事。因为在电脑和手机当中,耗电的部件并非是处理器,而是诸如LED显示屏,内存等其他电子部件。而且,不管是Intel还是其他制造商,是否会开发出配套的触摸屏、显示器、无线电设备、扬声器、摄像头与音频处理器来迎合这颗省电的芯呢。所以,除了技术难关以外,下游厂商的支持也是问题所在。

Intel的“零能耗计算计划”虽然现在看起来貌似有些不切实际,但就如同十年前没有人会想到手机也能够实现电影,电视,游戏这样丰富的功能一样,这样的计划通过努力并非不能实现。所以,虽然道路曲折,但该计划的前途一片光明。

标签: 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续