详情页
首页>资料大全>企业资讯
Atmel新型Cortex-M4 MCU降低66%功耗 并提供效率
中国电子网    发表于   2012-09-27

爱特梅尔新型Cortex-M4微控制器功耗减少66%并提供效率

新器件在工作模式下以90μA/MHz运行,提供29.7 Coremark/mA,在睡眠模式下仅消耗1.5μA电流并完全保留RAM内容,唤醒时间低至1.5μS.

微控制器及触摸技术解决方案厂商爱特梅尔公司(Atmel Corporation)推出基于业界公认基准的新型SAM4L系列微控制器,为基于ARM Cortex-M4处理器的微控制器(MCU)设立了新的低功耗和效率标准。

SAM4L系列器件集成已被现今市场上数亿件爱特梅尔AVR MCU产品使用的picoPower专有超低功耗技术,功耗仅为目前解决方案的三分之一。

爱特梅尔SAM4L系列是业界首个具有超低功耗并结合无与伦比的唤醒时间,同时在所有的运作模式中提供的整体应用性能的器件。

SAM4L系列微控制器在工作模式下的功耗低至90μA/MHz,低于市场上的任何竞争产品。这些新器件是目前市场上效率的微控制器产品,在采用6.40版本IAR Embedded Workbench工作平台上可以实现29.7 CoreMark?/mA。SAM4L系列在睡眠模式下能够完全保留随机存取存储器(RAM)内容并仅消耗1.5μA电流,在备用模式下则消耗700nA电流。

 

 

新型Cortex-M4微控制器功耗减少66%

即使从深的睡眠模式中,SAM4L系列也只需1.5μS唤醒时间,是电池供电的消费产品、工业产品和便携式医疗保健产品的理想选择。这些器件利用了爱特梅尔picoPower?技术的多种节能创新特性,包括梦游(SleepWalking)功能、外设事件系统(Peripheral Event System)、无与伦比的唤醒时间和智能外设。

外设事件系统是一个允许外设之间直接通信而不使用中央处理单元(CPU)的实时网络。此外,梦游技术允许外设在不使用CPU的情况下对输入数据进行定性和评估,从而省去不需要的耗能的CPU唤醒,以便节能。这项技术可让外设对事件进行定性并决定唤醒,不论通过电容式触摸、I2C地址匹配或ADC阈值。SAM4L系列器件带有经设计以降低总体功耗的各种外设,如包含ASCII字符映射、硬件滚屏和闪烁支持的创新性LCD控制器。

爱特梅尔AVR架构共同发明人Alf-Egil Bogen和Vegard Wollan表示:“将经过验证的AVR picoPower技术集成到基于Cortex M4的新型SAM4L系列器件中,让我们感到非常兴奋。通过将AVR平台的多项好技术集成到新的Cortex-M4 MCU产品组合中,爱特梅尔为ARM社群提供了前所未有的低功耗特性,并在两个受欢迎的微控制器系列之间提供了新的兼容性和熟悉度水平。”

 

 

新型Cortex-M4微控制器功耗减少66%

市场研究机构IHS的MCU和DSP首席分析师Tom Hackenberg称:“从小型电池供电产品到大型数据中心自动化系统,能效是设计成功的一个关键因素,这通常依赖于选择高能效的微控制器产品,比如爱特梅尔SAM4L MCU。高能效可能不再仅仅是提供低的应用功率或甚至睡眠功率,成功实现高能效设计的MCU必须在减少唤醒时间和实现更高效的应用处理方面进行创新,更快地进入较低功率状态,实现的总体能效。”

SAM4L系列器件现有两个分支:LS系列和全功能LC系列。可以提供48、64 和 100引脚QFP和QFN封装选择。

爱特梅尔SAM4L系列随同提供SAM4L-EK评测工具套件,以便帮助客户加快设计速度。SAM4L-EK包括一个嵌入式调试器、功率测量、LCD、USB和电容式触摸装置。此外,SAM4L-EK通过独立电路测量MCU消耗的电流,并实时显示数据。SAM4L-EK由备有工程范例、调试支持和其它资源的爱特梅尔Studio 6集成开发环境(IDE)提供支持。

标签: 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续