详情页
首页>资料大全>企业资讯
德州仪器不再重点投资移动芯片
OFweek电子工程网    发表于   2012-09-27
  • 北京时间9月26日消息,据国外媒体报道, 德州仪器 (Texas Instruments)当地时间周二表示,公司将把自己无线领域的投资重点从 移动芯片 转向包括为汽车生产商等在内更广泛的市场,德州仪器希望通过这一转变为公司建设出一个利润更丰厚、业绩更稳定的业务框架。

    但是,由于德州仪器并未披露公司的这一战略变化可能对财务数据所产生的影响,因此投资者纷纷对公司的前景表示出了担忧,并促使其股价在当地时间周二收盘时下跌了3%。

    事实上,近年来德州仪器一直在移动芯片领域遭遇来自高通等竞争对手的巨大挑战。而且,诸如苹果和三星这些全球的 智能手机 生产商纷纷选择自主开发芯片,而不是再从德州仪器这样的第三方厂商进行采购也对这一产业的发展造成了不小的影响。

    不过,包括亚马逊Kindle Fire等产品仍在使用德州仪器的芯片。德州仪器表示,公司将继续支持现有的移动芯片客户,但主要用于与支持视频播放的移动应用芯片业务将会有所收缩。

    “我们相信,随着公司的发展,这一领域(移动芯片)的吸引力正在逐渐降低”德州仪器嵌入式处理高级副总裁格雷格-德拉吉(Greg Delagi)说道。

    应该说,德州仪器此前就已经开始拓展在智能手机和 平板电脑 市场之外的领域,并将公司的OMAP移动应用芯片拓展到了 嵌入式芯片 (embedded chip)领域,德州仪器在这一领域拥有一些汽车、工业客户。

    业内分析师认为,德拉吉的这番言论表明,德州仪器很可能在未来将OMAP处理器彻底撤出智能手机和平板电脑市场。“德州仪器方面已经明确表示,公司不想再为智能手机和平板电脑提供应用级别的处理器。目前没有明确的问题是,德州仪器还会对已有客户提供多长时间的技术支持”市场研究公司Longbow Research分析师乔安妮-菲尼(JoAnne Feeney)说道。

    随着德拉吉的这番言论的流出,投资者都在猜测德州仪器智能手机和平板电脑营收开始彻底消失的一天,并开始讨论德州仪器何时才能从全新的重点投资领域中获取这部分“弥补性”营收来填补空白。

    德拉吉表示,德州仪器正在将无线领域的投资资金转向嵌入式领域的客户。而且,公司的OMAP的研发投入战略也需要做出改变,OMAP在嵌入式产品市场的增速将慢于移动市场,但却可以带来更稳定、长期,且利润率更高的业务。

    不过,德拉吉同时也表示,由于公司的转型正在进行中,因此现在就对此举将给德州仪器财务数据产生多大影响还为时尚早。德拉吉预计,德州仪器的嵌入式处理器和移动芯片毛利率将维持在55%-60%之间,营业利润率为30%左右。

    当然,这些信息还远远不足以取悦投资者。

    “金融市场向来都不喜欢不确定性,德州仪器的此举虽然解决了一些不确定性,但同时也产生了更多的不确定因素”加拿大皇家银行分析师道格-弗里德曼(Doug Freedman)补充道。

    德州仪器当地时间周二在纳斯达克市场常规交易中报收于27.83美元,下跌3%。

  • 标签: 德州仪器 移动芯片 智能手机 平板电脑 嵌入式芯片 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续