详情页
首页>资料大全>企业资讯
高清风起云涌 高清芯片FPGA风云再起?
中关村在线    发表于   2012-09-29

IP:

IP摄像机的末端核心压缩芯片CODEC主导了视频输出后传的条件,包括影像流量、码流数提供、处理CPU速度、画面延时差、视频帧数速度及耗热等。

HD-SDI:

更好的画质,更低甚至可以忽略不计的延时,与原有模拟系统良好的兼容性,HD-SDI让大多数没有IP背景的工程商、集成商眼前一亮,引起了多家芯片厂商的注意。

960H:

被业内称为模拟高清的960H方案由Techwell和索尼公司共同定义和开发,被视为高清的过渡方案而大受关注。960H内部组件多采用Sony Effio DSP +Sony HAD Sensor,Effio分为P、S、E三级,可搭配一般功能的Sony HAD-II, 或具备WDR/BLC/DN功能的Super HAD-II,或具备WDR+BLC+DN+Lowlight功能的Exview HAD-II。

多种高清芯片方案中可以看到,FPGA已被逐步应用并关注度日增。FPGA现场可编程门阵列,通俗的讲,FPGA为可再程式化的芯片,即具备可编可读可改的性能,可反复使用,极具灵活性。此外FPGA为实际的平行架构,因此不同的处理作业并不需要占用相同的资源,每个独立的处理作业均将被指派至专属的芯片区块,不需影响其他逻辑区块即可自动产生功能。因此当新增其他处理作业时,原应用部分的效能亦不会受到影响。

HD-SDI摄像机在设计时,除了要考虑到无压缩条件下庞大的数据量处理,还要对CPU性能进行评估,而并行数据处理正是FPGA的优势所在,适合于HD-SDI摄像机的视频处理应用。同时,之前FPGA高昂的价格也随着其制造技术的进步及行业的逐步应用而下滑,性能与价格的优势,让FPGA随着HD-SDI的发展,迈入更为快速的发展应用轨道。

标签: 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续