详情页
首页>资料大全>企业资讯
ARM结构或用于服务器 缺乏软件支持是瓶颈
中国电子网    发表于   2012-09-29

ARM体系结构有低功耗的优点,因此,台湾厂商预计ARM架构将应用到服务器当中。根据台湾业内人士透露,中国大陆的互联网服务商有兴趣采用基于ARM的服务器。

服务器制造商当中,惠普(HP)已经开始其基于ARM的服务器项目,这个项目研发代号“Moonshot”,并与Calxeda合作开发相关产品,而戴尔也宣布其代号“Cooper”的ARM服务器项目研发。

消息人士指出,中国大陆的互联网服务运营商都在积极设法逃脱Wintel联盟在服务器市场的统治,ARM架构就是让他们独立于Wintel联盟快的方法。

然而,缺乏软件支持仍然是基于ARM服务器的缺点,解决这个缺点,是ARM服务器否能在激烈的市场竞争中取得成功的关键。

 

标签: 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续