详情页
首页>资料大全>企业资讯
地图问题:苹果道歉 谷歌升级
OFweek电子工程网    发表于   2012-09-29
  • 库克就 苹果 地图 糟糕表现向客户致歉

    北京时间9月28日消息,苹果今日终于正面回应关于其地图服务糟糕表现的报道,公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)发表了一份致苹果客户的致歉信,声称公司对未能向客户提供世界一流级产品感到抱歉。

    库克在信中提到, 谷歌 地图是iOS系统采用过的种地图服务,但是随着时间的推移,公司希望为客户们提供功能更加强大的优质地图服务,比如turn-by-turn导航功能、语音导航功能、立交桥标示和矢量地图等。

    显然,这直接表明苹果和谷歌的关系已经非常恶劣了,谷歌不愿让iOS用户使用turn-by-turn导航功能就是好的例子。

    为了解决地图服务功能不强的这个问题,库克建议用户通过移动网络使用其他的替代服务如必应、Waze、谷歌和诺基亚的地图服务。

    苹果近日开放了新一代手机操作系统iOS6的下载。与iOS6一起,苹果地图的首秀也如约而至。但是,苹果地图的表现没能赢得掌声。许多升级了iOS6的用户纷纷反映:新版地图存在定位不准、名称错乱等问题。就连苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(SteveWozniak)也直言不讳地表示,对iOS6的地图感到失望。

    对于目前饱受诟病的苹果新版地图,有21%的用户认为难用,有15%的用户对升级新系统不感兴趣,他们仍然停留在iOS4版本。

    为了发展地图,苹果也不遗余力。据媒体报道,苹果开始频频地从谷歌挖人,开出的年薪超过8万5000美元,而且还完全包办迁动工作地点的费用。

    库克的公开信内容如下:

    致我们的客户,

    在苹果,我们竭尽全力地开发世界级产品,尽可能地为我们的客户提供棒的体验。我们上周发布了新的地图服务,但是未能兑现我们的承诺。我们为新地图服务给客户造成的失望感到非常抱歉,我们将竭尽全力去完善地图服务。

  • 标签: 苹果 谷歌 ios 地图 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续