在2010年全球 半导体 业增长32%之后,2011年及2012年连续两年增长在1%左右,因此业界部分人士根据半导体产业周期性的规律,预测2013年会是又一个高增长年。这一预测可信度有多高?
2012不平静
近期部分市场分析公司又下调今年的预测,主要理由有两个:一是由于上半年全球PC出货量增速放缓,2012年全球PC市场增长率预计仅为0.9%。据IDC《全球PC市场季度跟踪报告》预测,2012年全球PC出货量为3.67亿台,较上年增长幅度不足1%,增长率连续第二年低于2%。另一个是全球宏观经济转弱继续拖累半导体业的增长,如欧债危机持续发酵,美国经济复苏乏力,以及中国经济恐再也不能成为火车头。
近期许多大公司的动作又印证上述观点,如7月Intel调低了2012年的销售额,仅增长3%~5%,之前曾预测下半年增长强劲;台积电的季度增长率才为1%~2%,可能至少从2012年第四季度到2013年季度;还有STMicron由于前景不明已宣布它的2012年投资将下调25%。
另外,5月日本Renesas准备采用fab lite策略重组,而到8月策略转变为开始削减芯片制造厂,计划在3年内将现有9个前工序厂减少至7个,并杷9个后端生产线整并成2个。2012年,多家大公司包括Siltronic AG,Nokia,Cisco,On Semi.Google’s Motorola Mobility and Rambus开始裁员,影响消费者信心指数。