每当我们的监控信号出现不清晰的问题时,我们可能都会考虑到是不是干扰所致。的确,在我们当今这个"无线"的时代里,要想彻底的摆脱干扰还真不是一件容易的事儿。无论是手机,还是网络,亦或是一些电磁的感应等等,都多多少少的影响我们的无线传输效果。那么,我们是不是面对这些干扰就真的无可奈何了呢?面对这些"隐形的骚扰",我们又该如何进行规避?下面我们就来"检阅"一下,可能影响我们的干扰都来源于哪里。
电波的干扰
如今在我们的城市环境中,电波的干扰可以说是非常严重的,无论是手机信号,还是电视信号,或者是无线射频以及车载无线电等等,也都可能成为我们无线传输的主要干扰。而这种干扰对于我们来说也是难彻底根除的。因而这就要求我们在为无线监控设备选址时,尽可能的避开一些磁性较强的设备。比如说移动基站,无限路由器,无限发射装备,对讲机,遥控器,无绳电话或者车载无线设备,以及各种各样的传输线缆等等。虽然我们很难彻底的消除干扰对我们的影响,但是一些必要的回避同样可以将我们的监控质量实现大大的提升。
电器工作的干扰
除了一些工业上的设备干扰以外,我们生活中的电器干扰其实也是非常普遍的。尤其对于我们的家用无线监控来说,这种电器所带来的干扰对我们来说显然更难规避。
对于家用电器来说,虽然它并没有什么刻意的无线电波释放。但是,在他们的工作中,由于仪器本身的放射性(比如微波炉),或者是电路在设备工作时产生的电波(比如电视机等)也都会对附近的无线设备造成很大的影响。所以,我们在构建家庭监控设备时,一定要尽可能的远离这些有可能制造磁场的设备。除了上面提到的微波炉以外,空调机, 继电器 , 电源 闸刀或者调光器等等,也都是需要我们的监控设备与其保持一定的距离。
同类设备的干扰
除了上面提到的两种干扰可能以外,我们还有可能面临周边同类设备,或者同作用设备的信号干扰。尽管这种干扰信号的信号源可能就是我们系统内的正常信号源。但是由于接收端的接收器已经收到了来自诸多不同路径的信号,因此,当这些信号被合成到一起之后,就会与原始信号有着巨大的差别,使我们的接受终端难以辨认。
而对于这种情况,我们可以适当的改变无线装置发射器或者接收器的位置,拉开设备间的距离,降低无线信号混合的概率,尽可能的使信号的传输更加"纯正"。
附近建筑的干扰
说完了上述一些隐性的信号干扰,下面我们再来说说这个"明目张胆"的干扰。
恐怕所有的朋友都清楚,建筑物等物体对于无线信号的传输有着不小的衰弱作用。那么这种阻碍到底对传输有多大的影响呢?对于不同的物体,它们的削弱效应又是多大呢?
其实,当无线信号穿过任何物体时,它的电频信号都会发生一定的折射,使其的传输方向发生一定的改变,并且会造成信号的反射与衰减。而当穿越密度越大,厚度越厚的物体时,它的变化也要更明显于比较薄,或者密度较小的物体。此外,如果在传播中遇到金属物体的话,也会加大信号的衰减。比如,当无线信号突破玻璃,木门,或者隔断墙时,它的信号衰减要明显小于穿越承重墙,或者厚实的防盗门的效果。因此,我们在选址无线设备的发送和接收端时,也要注意尽可能的减少穿越大密度物体的次数。
在我们的日常生活中,无线的工作方式确实给我们带来了很多便利,但是在一定程度上也增添了一些原来没有的烦恼。因此,在当前无线技术整体还处在一个尝试与探索的阶段的时候,则需要我们在无线安防设备的使用上,准备更多的耐心与细心,才有可能将这类安防工具的优势发挥的更彻底,弊端抑制的更加全面,才能更顺心的让它们为我们所用。
需要阅读更多内容,请先登录查看!