详情页
首页>资料大全>企业资讯
三大视频监控有线传输方式解析
我爱方案网    发表于   2012-10-23

导读:从理论上讲,有线传输的性价比远远高于无线传输,宽带传输也同样如此。因此在视频监控领域,有线传输成为主流。同轴 电缆 、双绞线和光缆是目前监控系统中使用广的三种传输介质,我们先对这几种技术作一些分析和比较。

在视频监控系统中,模拟摄像机的输出阻抗为75Ω不平衡方式,而控制台(包括DVR的模拟输入口)及监视器的输入阻抗也为75Ω不平衡方式,为了整个系统的阻抗匹配,其传输线往往采用75Ω的特性阻抗。视频监控系统一般多是中短距离的中小型系统,同轴电缆是目前监控系统中应用广泛的视频传输线。

同轴视频传输又可以分成基带传输和调制传输。视频基带是指视频信号本身的0至6MHz频带。将视频信号采用调幅或调频的方式调制到高频载波上,然后通过电缆传输,在终端接收后再解调出视频信号,这种方式称为有线调制传输方式。这种方式可以较好地抑制基带传输方式中常有的各种干扰,并可实现一根电缆传送多路视频信号。

但是在实际的监控系统中,由于摄像机布置地点比较分散,并不总能发挥频分复用的优势,而增加调制、解调设备还会增加系统成本和调试难度,因此在传输距离不远的情况下,仍然以基带传输为主。

需要阅读更多内容,请先登录查看!

标签: 电缆 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购