详情页
首页>资料大全>企业资讯
植物照明:LED节能多效果显著
21IC    发表于   2012-10-29

目前我们的生活环境面临着越来越多的严峻问题,全球暖化趋于严重,粮食短缺也日益恶化,因此近年 LED 光源运用在植物粮食栽培,建立“植物工厂”蔚为潮流,光电协进会产业分析师范怀仁指出,LED植物工厂照明年产值成长率达62%,台厂包括亿光(2393-TW)、新世纪(3383-TW)、晶电(2448-TW)、璨圆(3061-TW)皆切入不同领域的 植物照明 领域,不过,由于台湾农业发展有一定根基,加上内需市场较小,使得台湾植物工厂发展受到侷限,建议可朝向生产高利基型作物,提升植物照明产业竞争力。

LED植物照明工厂

植物工厂系指全封闭式,以人工控制照明、温度、湿度来栽培农作物生长,除能减少水资源流失,也可透过人工LED照明和空调达到 节能 效果,目前日本相当积极投入照明工厂开发,据统计,截至2011年3月底前,日本半人工型的照明工厂达16处、完全照明则有64处。

光电协进会产业分析师范怀仁指出,LED农业照明具有显著的节能效果,据统计,在萤光灯植物苗工厂中,照明能耗高达82%,但若使用LED代替传统照明即能减少能源耗损;国内台厂也进军植物照明应用,如亿光在2011年与飞利浦、日本三菱化学等国际大厂,就LED植物灯照明签定战略合作协定,共同开发LED特殊照明应用产品。

LED以其高光效和节能优势在多个领域获得了认可,LED甚至可以利用光通信来连接网络。我国也应该开发和利用LED照明以及显示方面的应用,一方面可以推动这些产业的发展,另一方面还能增强消费者对LED的关注和支持,从而进一步推动LED照明的普及,让绿色环保的照明照亮千家万户。

标签: 植物照明 LED 节能 电子工程师 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续