详情页
首页>资料大全>企业资讯
越过ARM 英特尔“盯”上了高通
21ic    发表于   2012-10-29

近日,有消息称 高通 将取代微软在明年的CES开幕式上做主旨演讲。高通在无人关注的静默中一跃而成为美国第二大半导体制造商,不难看出,高通的行业主导者地位已越来越明显。业界纷纷猜测,高通已被 英特尔 视为主要竞争对手,而在这之前,英特尔的主要竞争对手是 ARM 。

ARM现状面临销售萎缩、裁员风暴、毫无创新、泥足深陷的难题,仅靠其ATI显卡业务实现盈利。而高通一个长久名不见经传的企业是如何在4G LTE领域内占据了领导地位,还被英特尔如此看得起的呢?主要的原因大概有两点。

英特尔的主要战场是台式机/笔记本和服务器市场,如今它还想占领移动市场。英特尔正孤注一掷地对智能手机和平板电脑市场发起了突袭,然而尽管它投放了好几代的Atom芯片炸弹,也并没有占领多大地盘。

而高通则统治着这一市场,也有很好的芯片支持其霸主地位。仅其中一条基于ARM架构的Snapdragon产品线就已经捕获了数量极其庞大的主流设备,包括三星的Galaxy S II和S III、诺基亚Lumia 900和920、华硕的变形金刚平板Infinity和三星的Galaxy Note等。值得注意的是,三星虽然也有ARM芯片业务,但仍然需要从高通公司获得零部件许可。这已经很能说明问题了。

高通还在AMD失败的地方凸显出了强势。2009年,它花费6500万美元从AMD手里收购了ATI的移动图形部门。这个部门现在生产高通移动GPU的Adreno产品线。

还有一家公司值得关注,那就是德州仪器。它是ARM的OEM厂商,有自己的OMAP处理器产品线。德州仪器正在寻求退出竞争过热的移动芯片市场,只关注自己强势的一些领域。一旦德州仪器这么强大的巨人退出这块战场,那么高通和英特尔的鏖战空间就更大了。

但是高通也面临着挑战,并非不重要的挑战之一就是该公司没有自己的晶圆厂。这意味着它不得不依靠台积电的晶圆来满足需求,而台积电自身已经是泥菩萨过河了。Nvidia的黄仁勋就一直在抱怨台积电没有能力长期供应晶圆,我也一直对他为何不自建晶圆厂感到奇怪。

反观英特尔在晶圆方面它是没有问题的。它可以生产自己所需要的所有晶圆,而且可以使用更小尺寸的制程。这一点在竞争中将会发挥不小的作用。

业界预测,微软的立场对英特尔和高通将来的市场有重大影响。直到近几年,微软和英特尔仍然还是亲密的战友。对于ARM和x86,微软正在采取一种不偏不倚的战略。

标签: ARM 英特尔 高通 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网