详情页
首页>资料大全>企业资讯
32位单片机,我们都在关注什么? (1)
电子发烧友网    发表于   2012-10-29
本着对电子行业与厂商的技术、产品动态的不断探求,电子发烧友网主编莫延芬一直对 32位单片机 发展动态进行持续不断的关注。在积极参与行业活动中,通过与行业技术专家,厂商精英和一线工程师的或采访,或其他沟通渠道中挖掘,有价值的市场,并尝试着从不同分析角度进行归纳与整理,以期与电子发烧友网读者分享与探讨该技术产品的市场策略。


选择32位单片机的理由

主流32位单片机基本被ARM平台占据,原因是开发方便,工具齐全。随着就是各大单片机厂家的升级产品比如Atmel/Microchip等。而 ARM授权的单片机就遍布全球了,基本做数字的厂家都有在做相关的芯片。ARM在指令密度等等更具优势,而传统单片机厂家要求芯片针对性强,没有版权费用,成本相对较低。各类单片机功耗基本不相伯仲,主要以应用为导向——功耗并不是单片机的问题,而是原厂以及工艺决定的。在应用方案中,32位的单片机主要体现其高性能以及资源丰富等特点,同时方便的开发环境吸引着越来越多的软件工程师,因此开发难度的降低也是32位单片机迅速崛起的主要原因之一。

32位单片机,工程师关注什么?

32位单片机由于其性能上的突破,因此其选型,也就是对其外设的选型,针对不同的系统选择不同型号的单片机,通常会因为资源等问题纠结在选型上面,从一些工程师个人的选型经验,一般选择通用一点的芯片,既容易采购,同时货源稳定,但是通用的芯片并不适合专用的场合,这就是选型头疼的事情。在这个情况下,上面所述的技术指标在选型种都不是很关键的参数,小批量采购成本/采购难度/开发环境的建立/公开的资源以及是否容易被破解反而成了比较重要的问题。到了32位的系统,开发是否容易就是一个很关键的问题了,因为量起来了,成本也不是问题。因为后的系统都是赢在软件上面。

芯科比瑞萨电子更具竞争力?

对于Silicon Labs公司的Precision32系列和瑞萨电子V850系列32位单片机,尽管这两个32位单片机制造商都使用Cortex-M3内核,由于厂商满足各自客户群体不一样,其主要功能仍有区别,这两个系列的32位单片机的功能区别是什么?Silicon Labs公司的Precision32系列单片机主要应用领域是?瑞萨电子V850系列呢?其实,区别这个问题在这个比较上很难回答。可以这样说,在针对性来说,Silabs的东西更注意市场细分,而从覆盖来说,V850全面覆盖了各种行业应用。Silabs的mcu秉承了美国人的细分市场的思路,在这个细分市场比V850同样的系列更具竞争力(成本优势),而V850的全面覆盖,让其能满足大部分的应用场合。

英特尔和ARM,谁会占据先机?

[1] [2] [3]

标签: 32位单片机 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续