从11月9日雷军在微博宣告了 小米盒子 发布消息以来,经过数天等待,这款产品如期而来。通过介绍我们了解到,小米盒子采用了Android 4.0系统,支持1080P高清输出,拥有HDMI接口和RT-45网线接口,能够覆盖绝大多数用户的使用需求。除此以外,小米盒子还支持Mrico USB接口支持OTG功能,可以通过外部存储设备扩展小米盒子的存储空间。
目前小米盒子的拆机照片已经流出,它的主板整体体积并不大,中间部分是一枚 主控芯片 ,从照片上我们可以看出,小米盒子采用的是Amlogic 8726-M3芯片,这款芯片应用并不算广泛,不过与之相近的其他两款型号“Amlogic 8726-M”、“Amlogic 8726-MX”之前在平板电脑中使用较为普遍,并且赢得了不错的口碑。
▲ 小米盒子拆解:Amlogic 8726-M3芯片
Amlogic中文名“晶晨半导体”,公司核心在美国,包括一些SOC设计、软件架构都在美国完成,有超过320名的工程师力量,有很强大的AE和FAE的团队在中国,主要做一些本地支持。目前Amlogic主流的芯片产品有双核AML8726-MX和单核AML8726-M,小米盒子中使用到的AML8726-M3与单核AML8726-M比较接近,下面我们不妨了解一下。