详情页
首页>资料大全>企业资讯
LED照明中导热塑料替代金属部件 提升LED效率
21ic    发表于   2012-11-16

如今的人们对二氧化碳排放量保持高度关注,逐步增强了节能环保的意识,LED技术的诞生帮助人们实现可持续发展的目标。采用导热塑料替代金属,能够增加灯具造型设计的灵活性,降低灯具总重量。

LED凭借着体积小、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、环保性高、坚固耐用等优点获得了广泛的认可和青睐。在短短几年之间,LED设施已经大范围的替代了传统的照明配件,尤其是在汽车、电子电器、医疗等尖端行业和领域。

LED产业的快速发展,大大拉动了上游材料业的发展,也进一步促进高端材料领域的突破。LED灯具中用到大量的塑料制件,包括LED芯片的封装元件、LED光学透镜、光散射元件、高效散热元件、光反射和光漫射板等。LED灯是一种可持续的替代照明方案,比荧光灯和白炽灯节能30%到80%。虽然LED灯节能且散热量较小,但其导热部件散热性能的优劣对LED灯的使用寿命和节能效果极为关键。因此,科研人员利用导热填料对高分子基体材料进行均匀填充,以提高其导热性能,研发出可以有效传递热能的导热塑料。

导热塑料正越来越多第地取代金属部件应用于LED灯具的导热部件,包括灯座、冷却散热灯杯和外壳等。比起传统的金属材料,导热塑料拥有很多优势,总结起来有以下四点:其一,散热均匀,避免灼热点,减少零件因高温造成的局部变形。其二,重量轻,比铝材轻40-50%。其三,成型加工方便,无需二次加工。其四,产品设计自由度高。

如今的人们对二氧化碳排放量保持高度关注,逐步增强了节能环保的意识,LED技术的诞生帮助人们实现可持续发展的目标。采用导热塑料替代金属,能够增加灯具造型设计的灵活性,降低灯具总重量。

除此之外,导热塑料的应用能够有效提高照明效率,节约电耗。随着政府部门对此给予更多的关注,在专用材料方面加大技术创新和投入的力度,LED材料尤其是导热性塑料将会有非常好的应用前景和发展空间。

标签: Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购