导读:尽管全球经济疲软,但智能手机、平板电脑和4G LTE推动今年移动通信设备市场营收预计强劲增长12.6%。无线基础设备支出越来越向LTE倾斜。未来,成功的移动通信设备制造商将是能帮助无线运营商以较小的代价把基站升级到4G LTE的那些厂商。
据IHS iSuppli公司的无线系统市场追踪报告,尽管宏观经济形势疲软,但由于手机与平板电脑出货增加,以及支持4G LTE无线标准的设备中半导体含量上升,今年移动通信设备市场营业收入预计强劲增长12.6%。
生产移动通信设备的原始设备制造商的总体工厂营业收入今年预计达到3760亿美元,高于2011年的3338亿美元。明年,预计移动通信设备总体营业收入将增至4442亿美元,如图1所示。在移动宽带的驱动下,截止到2016年的五年复合年度增长率将达到11.3%。
图1:全球移动通信设备营业收入预测(以10亿美元计)
IHS公司对移动通信设备工厂营业收入的定义是,制造商向渠道出售设备所获得的的收入,在本文是指出售智能手机及其它手机等移动通信设备,也包括路由器等无线基础设备。
确实,由于一系列经济因素的影响,今年增长率远低于2011年的29%。这些因素包括今年席卷欧元区的债务危机,去年还不是重大影响因素;在欧洲债务危机的影响下,今年中国经济放缓。
看LTE智能手机的差异化创新设计—— 2013年将进入LTE智能手机开发高峰期,预计英特尔、高通、英飞凌和ST-Ericsson将成为主要的LTE平台解决方案供应商,相变存储器将和SSD一起变为LTE智能手机的主流存储解决方案。
但这些平台如何助你开发出有独特卖点的差异化产品?
12月15日
,
在
第四届智能手机设计工作坊上,
ST-Ericsson和Micron等主流供应商专家将
从平台、芯片组、存储器、
电源
管理和测试方面深度探讨智能手机创新方案。并现场进行“智能手机方案秀”和“智能手机拆解分享”活动 ,现场更有
酷派
卓尔7728
智能手机大派送!
赶快报名吧!
//www.cntronics.com/public/seminar/content/sid/68
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04