导读:受到苹果iPad等平板电脑的冲击,未来几年,笔记本必须具备更强的功能,这事关其能否保持对平板电脑和智能手机的竞争力。四年后,四核处理器不仅见于高端型号笔记本电脑,而且也将进入低端的主流与低价型号。所有类别笔记本的多任务处理能力都将得到增强。
四年后笔记本电脑将变得更加强大,届时四核处理器不仅见于高端型号,而且也将进入低端的主流与低价型号。2016年,四核笔记本出货量将达到1.79亿台,占当年总体笔记本出货量的59%。2012年这类笔记本出货量只有4800万台,占总体笔记本出货量的22%。
尤其是,四核处理器将进入越来越多的低价与主流笔记本,即价格分别低于700及1200美元的型号。与高端笔记本相比,四核处理器在这类笔记本中的占有率偏低。高端笔记本是指功能比较强大、价格高于1200美元的笔记本。图2所示为2012-2016年四核处理器在上述三类笔记本中的占有率。
图2:四核处理器在全球笔记本电脑中的占有率预测 (基于出货量所占百分比)
由于任务被分配到不同的芯片上面,四核处理器具有更强的多任务处理能力,速度比双核处理器更快。目前双核处理器在市场中占优势。IHS iSuppli公司认为,追求细节更加丰富和分辨率更高的媒体,以及更快的数据处理速度,从2014年开始将帮助加快四核处理器的渗透速度。当配备四核处理器的机器运行能够同时使用全部四个核心的所谓多线程软件,其速度将明显高于双核笔记本。在3D内容较多的游戏中,这种效果尤其明显。
在低价笔记本中,2016年四核处理器占有率将从2012年的13%上升到68%。届时,双核低价笔记本的占有率将只有8%。其余的24%份额将由六核与八核处理器占据。搭载六核与八核处理器的低价笔记本不会在2015年以前出现,甚至在更强大的主流与高性能笔记本领域,未来两年才会开始非常缓慢地采用六核与八核处理器,到2015和2016年才会占据较大的份额。
看LTE智能手机的差异化创新设计—— 2013年将进入LTE智能手机开发高峰期,预计英特尔、高通、英飞凌和ST-Ericsson将成为主要的LTE平台解决方案供应商,相变存储器将和SSD一起变为LTE智能手机的主流存储解决方案。
但这些平台如何助你开发出有独特卖点的差异化产品?
12月15日
,
在
第四届智能手机设计工作坊上,
ST-Ericsson和Micron等主流供应商专家将
从平台、芯片组、存储器、
电源
管理和测试方面深度探讨智能手机创新方案。并现场进行“智能手机方案秀”和“智能手机拆解分享”活动 ,现场更有
酷派
卓尔7728
智能手机大派送!
赶快报名吧!
//www.cntronics.com/public/seminar/content/sid/68
下页内容:未来笔记本将呈现的其它功能
需要阅读更多内容,请先登录查看!
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04