详情页
首页>资料大全>企业资讯
瑞萨扩展RX63T Group MCU产品 扩充其内建功能
中国电子网    发表于   2012-12-06

近日,瑞萨电子宣布扩展RX63T Group微控制器系列产品。新款RX63T MCU 拥有更多脚位数及更大的记忆体容量,并扩充其内建的功能,例如USB 2.0、10位元D/A 转换器 及更快速的ADC (短转换时间为0.5微秒(µs)),并提高计时器与串列I/F的通道数。

新款RX63T也相容于现有RX62T的功能。此新款MCU有助于多种应用降低系统成本及耗电量,例如工业马达控制、空调、洗衣机及太阳能变频器解决方案。 透过新款RX63T产品,瑞萨可为1至3个马达的进阶马达控制提供完整的解决方案,例如现有脚位数较少的RX63T (适用于1个马达)、RX62T (适用于2个马达)以及脚位数较多的新款RX63T (适用于3个马达)。

RX63T平台采用高效能32位元RX CPU核心,运作时脉100 MHz,具备零等待状态的快闪记忆体,可达到优异的165 Dhrystone MIPS (DMIPS)效能及312, CoreMark®分数。所有RX63T与RX62T MCU皆包括内建的浮点单元(FPU)及DSP功能,因此非常适合用于无感测向量控制所需要的大量运算及先进的马达控制演算法。 新款RX63T Group增加了48种产品,因此目前RX63T Group共有54种产品。 藉由扩充RX62T与RX63T低脚位数产品系列,新款RX63T产品展现瑞萨对于工业马达及高阶消费性电子产品的贡献。新款RX63T仍维持与RX62T及RX63T低脚位数产品之间的高相容性,目前的客户可透过新款RX63T,轻松将RX62T与RX63T设计转移至较高阶的版本。 做为RX家族产品的一部分,RX63T提供广泛支援、工具及软体生态系统,其目标是促进硬体设计与软体开发。

新款RX63T Group MCU的主要特色:

(1)计时器 新款RX63T MCU包括专为马达控制设计的多功能计时器单元(MTU3),多可驱动两个三相马达,以及一个可驱动一个三相马达的16位元通用PWM计时器(GPT)。GPT可独立控制单相变频器的四个通道。 此计时器使用与CPU于100 MHz时相同的时脉,如此可达到各种PWM输出波形宽度,解析度小可达10奈秒(ns)。

(2)马达向量控制 新款RX63T MCU可降低成本并提升马达向量控制应用的可达性。它具备两个12位元A/D转换器单元,能够以短1微秒(µs)的转换时间撷取类比输入值。

(3) A/D转换器 12位元A/D转换器可轻松用于无感应器向量控制方式,例如Three-shunt或Single-shunt电流侦测,因为它能够同时取样三个输入通道。安装在12位元A/D模组中的双资料暂存器支援连续的A/D转换。 此12位元A/D包括三个可程式增益放大器及三个比较器。如此有机会取代外部运算放大器,以及用于过电流及过电压保护的比较器。省去上述外部元件可降低系统成本并简化PCB布局。 新款RX63T也具备一个10位元A/D转换器单元,够 ??以短0.5 µs的转换时间撷取类比输入值。 RX63T Group MCU还整合了许多安全功能以符合IEC60730等安全标准,例如连接晶片内建时脉的独立看门狗计时器(IWDT)。

新款RX63T还支援USB 2.0主机/装置/OTG、CAN汇流排及单精度浮点单元(FPU)。 为协助客户缩短导入新嵌入式系统品台的学习周期,瑞萨的协力厂商及联盟合作伙伴网路提供多种软硬体工具以支援RX MCU。

新款RX63T Group中的元件提供可扩充的记忆体解决方案,从256 KB到512 KB的快闪记忆体,以及多48 KB的内嵌式SRAM。另外还包括额外的独立32 KB具有背景运作(BGO)功能之资料快闪记忆体,可在程式执行的同时写入资料。内嵌式快闪记忆体采用瑞萨经过实证的MONOS (金属氮氧矽)技术,能够在无需额外等候状态下进行存取,进而在任何CPU时脉下达成1.65 DMIPS/MHz的效能,不会受到快闪记忆体技术的任何延迟。上述产品将提供100-pin、112-pin、120-pin及144-pin LQFP封装。 RX63T系列MCU自2012年11月底开始供货,预定2013年5月底量产,并预估至2014年3月可达到每月40万颗的产能。

标签: 转换器 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购