详情页
首页>资料大全>企业资讯
CAST基于FPGAs和ASICs的视频编码器IP核现已上市
中国电子网    发表于   2012-12-06

近日,由CAST公司提供的基于 FPGAs 和ASICs的H.264High Profile视频编码器IP核现已经实现上市。高清H.264/AVC视频编码器核专为对高清视频具有严格要求的HD广播、专业摄像机、视频刻录等产品研制,具有出众的视频效果、的播放性能及便捷的系统集成等特性。Intra-only版本以其极低的延迟性而适用于实时应用,同时适用于AVC-Intra 50和AVC-Intra 100的压缩模式。

硬件视频编码器接收标准的视频输入(4:2:2 和 4:2:0,高达12 位/像素颜色),并以高达240兆/秒的速度发送常量或可变比特率的H.264压缩流。这款产品的高效设计使得每编码像素仅需2.5个时钟周期,提供基于较低时钟周期的高吞吐量,实现了在低端FPGA器件中的全高清视频压缩,和在特定用途 集成电路 (ASIC)中的高达1920x1080@60输入速率。

该编码器先进的比特率控制可快速适应内容变化,为苛刻的视频打造优质画面效果。其生成的H.264压缩流极好地与编码画面缓冲器(HRD-CPBB)匹配,确保顺畅的视频解码,达到新的其他硬件编码器极少实现的视频直播质量水平。

“我们相信这款新型的H.264编码器芯片集高容量、高品质和高集成性能于一体,提供优于同类产品的视频效果,且可与任一同类产品兼容。”CAST市场部副总监Nikos Zervas如是说,“它是基于多年的压缩技术和经验之上的精华产品,结合了精密设计的权威技术性能和对实用集成问题,如储存端口和无CPU操作等的高敏锐性,真正帮助客户实现超强的系统设计。”

适用于 H264-HP-E 的ISO/IEC 14496-10 和ITU-T H.264 高清规格来自CAST的技术伙伴Alma Technologies,现已由CAST向全球市场发行。同CAST颇具好评的可重复使用的IP产品,该产品具有32位处理器和8位微控制器、先进的画面/视频压缩和处理芯片、储存控制器、高速母线、外围设备和其他基本的系统性能。

标签: 集成电路 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购