详情页
首页>资料大全>企业资讯
OPWILL推出以太网测试环回设备
企业网    发表于   2012-12-06

在如今的网络时代,以太网逐渐成为主要的接入方式,而为了提高我们的服务质量,我们需要频繁的去现场对网络进行测试,这无疑增加了我们的维护成本。为了解决以太网部署中遇到的挑战,OPWILL公司推出了以太网测试环回设备OTC1600,对以太网的可靠性、完整性、QoS测试提供了解决方案。

针对以太网测试,OTC1600提供了三方面功能:

其一:以太网环回。在以太网测试中,我们经常需要进行端到端的数据测试。通过环回设备OTC1600,我们可以在终端进行以太网1-4层环回测试,利用OTC1600将数据环回,轻松测试网络的各项性能指标。测试内容包括RFC2544、Y.1564、抖动等。

其二:OAM测试。利用OTC1600我们可以对设备的OAM性能进行测试,通过点对点直连方式,OTC1600会响应对端设备的OAM请求。

其三:控制管理。OTC1600提供了3种控制方式,分别是IE浏览器、telnet或者通过仪表远端控制,这样我们可以方便的对其进行管理。

OTC1600的推出,使我们的以太网测试更加方便,同时节约了用户的运维成本。

标签: IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网