详情页
首页>资料大全>企业资讯
ACAMAR牵手莱迪思,欲启SDI新格局
中安网    发表于   2012-12-19

不曾涉足安防芯片领域的LATTICE(莱迪思)参加了北京安防展,展位虽小,却展示了高清摄像机、FPGA器件等,引起了记者的注意。莱迪思半导体参展北京安防展,给安防界带来了什么? 它将进军安防?安防界今后是否会因此产生变局?带着种种疑问,记者采访了展位负责人。



莱迪思展位




LATTICE联合ACAMAR,共推SDI摄像头



微型SDI高清摄像机


莱迪思的展台位于展馆E1的Y13-14,此次展示了迪思一系列低密度、超低密度FPGA器件,包括低成本、低功耗的MachXO2和LatticeECP3系列设计的新的摄像头,ACM701SDI摄像头则是展示的焦点。


据了解,此次莱迪思是联合Acamar香港分公司共同参展,Acamar专注于图像信号处理算法的开发和硬件实现,其独特的图像信号处理技术--BEYONDVISION(BEYONDVISION是一种独特的图像处理技术),可实现前所未有的暗光条件下的性能和扩展的动态范围,实现了超越人类视觉的摄像头,并为视频监控应用提供真实、有效的视频证据捕捉,其总部设在加利福尼亚州,目前在香港和上海设有分公司。


此次展出就是基于LatticeECP3?FPGA的SDI(串行数字接口)摄像头,Acamar的ACM701。据了解,ACM701支持720P,是Acamar款配备BEYONDVISION?的摄像头产品,实现了高清、光线条件差的情况下保持良好的图像质量、扩展的动态范围,以及在所有光照条件下忠实的色彩还原能力。同时,ACM701采用了低成本、低功耗的LatticeECP3 FPGA,该器件提供了所有高清摄像头的特性和功能。

“我们很高兴能与莱迪思半导体公司合作,共同推出一款独特的SDI摄像头产品,它充分利用了LatticeECP3 FPGA的创新功能。我们期待在未来的产品开发中与莱迪思有更多的合作。”Acamar CEO,Gang Wang表示。


此外,在莱迪思展台,观展者将能与莱迪思技术专家讨论他们的设计需求,并且观看采用莱迪思一系列低密度、超低密度FPGA器件,包括低成本、低功耗的MachXO2和LatticeECP3系列设计的新的摄像头解决方案的实际操作演示。除了ACM701,现场展示还包括新的WDR(宽动态范围)图像 传感器 解决方案;HD-SDI(串行数字接口)摄像头;以及MIPI图像传感器桥接解决方案,可用于实现低成本的家庭安防摄像头。莱迪思还将展示建立在HDR-60开发套件上的分析演示示例,这是一个独特的设计解决方案,适用于远程定位距离ISP多达10米的图像传感器。


SDI高清摄像机破局待启



香港天苑图像有限公司冼建东


高清取代标清是大势所趋,或迟或早,只是时间问题。目前,市面上高清摄像机主要有两种表现形态,网络高清摄像机和SDI高清摄像机,谈及二者的关系,香港天苑图像有限公司冼建东认为,在未来的市场上它们将会是一种长期共存的关系,并且,更看好SDI在国内市场的应用前景,首推一款彩色超低照度SDI高清摄像机既是好的说明。


冼建东列举了SDI摄像机自身具备一些优势:一、SDI摄像机对传统模拟摄像机的兼容性好,不需要重新组网,对于用户而言,技术上也更容易掌握;二、SDI摄像机整体系统简单,安装简易,从了解到的用户目前的使用情况来看,SDI摄像机稳定性要比网络摄像机好一些。相对来说,网络摄像机不单单是一个产品,更是一个系统和售后服务。国外网络摄像机发展势头相对较快,正是因为国外厂家更重视系统设计和售后服务,而国内厂商还没有达到这样的成熟度。三、网络摄像机延时长、SDI摄像机延时短;网络摄像机图像是压缩过的,而SDI摄像机图像没有经过压缩,完全保持了图像的信度;四、在一些特殊应用场合,网络摄像机在连续性上存在问题,有可能会丢帧,而SDI摄像机一般不会丢帧,因此图像信息的可靠度会更高。


SDI在近两年被热炒,但市场反应却并不如料想中的那么顺利,目前来看并未得到大规模应用,冼建东认为原因是多方面的。SDI摄像机当然也存在着一些劣势,诸如成本高、配套不全且昂贵,相对于模拟和网络摄像机而言传输距离短,而且在安防监控工程的运用中,大家对SDI高清摄像机还较为陌生。针对上述这些劣势,Acamar做了一些应对的解决方案。首先我们大幅降低了SDI摄像机的成本,简化了SDI摄像机的设计流程;其次,Acamar提供了一系列配套设备的设计方案,比如说,SDI-DVR前端模块、SDI中继器、SDI光模块、SDI光接口摄像机、SDI-HDMI 转换器 等;后,通过上面提到的中继器、光接口摄像机可以解决SDI传输距离短的问题。“其实归结起来,根据我们对市场多年的观察,SDI摄像机正是因为在广播电视系统之外还没有得到过重视和普及性的运用,它的未来具有较大的安防应用市场机会,并且较符合中国的国情,而网络摄像机已经在这个市场推广多年,却一直没有太好的表现”冼建东对记者讲道。


产品系列化 芯片专业化


为全面推进并普及高清市场,Acamar除近期将继续发布系列新品外,已有严密的整体部署。


在产品上,Acamar将继续丰富整个SDI产品线,并利用自身的核心技术不断降低整个产品线价格,使整个SDI系统价格能够与普通IP高清抗衡;并在市场应用达到一定力度后,尝试与莱迪思联合开发摄像机的专业芯片,以此撬动整个市场的全面发展。


与此同时,莱迪思工业市场战略营销经理Kambiz Khalilian近日也在相关媒体会议上透漏,2013,莱迪思看好安防应用,这也是莱迪思2013年的重点之一。同时莱迪思通过在2011年底收购移动器件厂商SiliconBlue完善了自己的低成本FPGA产品线,在2013年也将进军更广泛的消费类市场。


目前Acamar 应用LatticeECP3 FPGA ,“我们的专长在于硬件平台上的算法优化,经过我们算法优化之后的芯片成本与ASIC相当。LATTICE这个系列FPGA性能优异、功能丰富、IO接口很全、功耗也很低、系统集成度高,我们认为在65NM级FPGA中,这一系列是性价比的。”


在市场策略上,冼建东表示,前期会加设国内办事处,并采用代理制,来扩展其产品的销路。获取市场认可后,Acamar将以开放心态来对待SDI产品推广,“我们会把自己的技术开放给SDI厂家,提供芯片或者机芯,与广大厂商合力推动整个市场的发展。”


高清网络 跟进发力


谈及高清网络市场,冼建东讲道,SDI摄像机和网络摄像机会是长期共存的关系。Acamar同样有研发网络摄像机方案,且网络摄像机具有彩色超低照度和无红外的特点。现在主流的网络摄像机都会加上阵外红外灯,以辅助照明提供低照度的解决方案,红外照明无法实现彩色视频,还有距离和角度等限制,红外摄像机有寿命短、功耗大、维护成本高等缺点。这些问题可以通过彩色低光处理技术来解决。Acamar的网络摄像机方案在这方面具有非常大的优势,并不会放弃其在网络摄像机上面的优势,今后,也将跟进在网络摄像机上的开发计划。


冼建东还对记者讲述了对于红外灯的看法,“我们还是希望能促进国内安防行业采购的摄像机尽量少用或不用红外灯,减少电能消耗,实现绿色环保。以目前平安城市项目中使用的监控摄像机为例,大功率高耗能的设备时常可见。而如果每台摄像机的功率降低10w,按照一个省会级城市需要安装15万只摄像机计算,一年可以节约用电量超过1314万度,一年可节省的电费将超过1000万元。”

标签: 转换器 传感器 国外代购 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索