详情页
首页>资料大全>企业资讯
10年时间普及高清 HD-SDI高清前景堪忧
中关村在线    发表于   2012-12-19
没有人会质疑高清监控市场的发展趋势,但是如果用时间来衡量这个市场的发展周期,或许你就失去了主心骨。在高清1080p图像快速发展的今日,有人说网络高清是必然;在700线模拟高清和HD-SDI架构来看,未来的高清由谁做主还是个未知数。

在安博会期间,笔者采访了一位业内人士,对于未来高清发展时间,他给出了一个让人意想不到的数字-10年。在我们看来,随着网络环境逐渐成熟以IP高清为主的市场渐渐成熟;成熟的模拟监控技术,700线似乎也不再是难题;对于HD-SDI来说,图像效果好但价格问题仍旧是大家的关注点。

10年时间普及高清HD-SDI高清前景堪忧

如何让IP高清产品迅速崛起

当平安城市需求量逐年提升,越来越多的监控项目趋向IP网络高清。虽然在应用层面上网络高清市场高于模拟设备,但是从基数来看,庞大的模拟系统仍然无法撼动。冰冻三尺非一日之寒,如果让模拟设备彻底退市,并非是件容易的事情。

尽管网络环境逐渐成熟,但也并不代表者IP高清产品能够占据整个安防市场。就以平安城市道路监控而言,部分城市路口采用标清+高清,模拟+网络的混合形式呈现。IP监控市场走极端化路线,如金融、交通等高端领域;家庭或商铺的低端纯民用市场。

国外IP监控产品较为成熟且价格较高,考虑到国内的市场行情,国货产品逐渐走进人们的生活。大家除了关注1080P图像质量外,图像帧率也从30帧/秒向60帧/秒靠拢。显然,用户所追求的专业度也在提升

HD-SDI如何走出高清魔咒

在2012年安博会上,除了IP元素外,看到多的就是SDI系列产品:HD-SDI高清监控摄像机、SDI-DVR硬盘录像机以及SDI显示器。据IMS报告调查显示,未来5年90%的产品都支持高清,但是SDI接口能否做到50%普及还是个未知数。目前模拟高清主要以HD-SDI为主,通过同轴 电缆 传输模拟高清信号的技术。

有人说,SDI概念的提出是对IP技术的了解程度不够。如果将IP网络监控开放到化,其优势远比SDI更容易被接受。基于模拟架构的高清监控能够解决传输问题,但是对于后端无压缩的数据存储如何解决,成为大多数用户关注的重点。

IP、HD-SDI多样高清监控摄像机

HD-SDI的优势在于图像高清无压缩,显然你所存储的每一张图像都要比正常所看到的1080P图像大许多。存储压力随之而来,如果要减轻后端存储的数量,那么高清监控的意义也就不复存在。

国内有几家安防企业着手开发HD-SDI监控产品,当然前端监控摄像机造价相对便宜,但是后端的费用则会超出你的想象。就以目前高清监控市场比例来说,HD-SDI所占比例非常小,看来它遇到了叫好不叫座的尴尬窘境。

用3年时间发展高清+智能监控

从2010年起,安防行业就刮起了高清之风,2年之后我们看到网络高清的确发展起来。但是高清并不是视频监控系统的目的,如何将"高清"意义深化,似乎成了下一阶段安防厂商的重点,这也成了未来安防市场的发展趋势。

2013年安防市场的发展重点毋庸置疑依旧还会是网络高清,其发展速度远远超过了企业们的预期值。当然,高清+视频分析将会是未来的一大看点。从平安城市到指挥城市,从单一的高清监控到智能分析,帮助交警处理交通违章等都将融入智能化的视频分析功能。

连锁商铺智能分析应用展示

安防企业代表也曾透漏,目前监控摄像机分模拟摄像机和网络摄像机,未来加入智能化分析元素后将出现第三种智能摄像机。通过智能化的平台管理,将支持视频分析功能的摄像机组合成整套系统,对监视的内容进行过滤和筛选,在经过一系列高效的压缩和传输后,存储到后端设备中,在必要的时候可以进行快速检索、切换与查找。

摄像机前端智能似乎已不是什么新鲜事,将整套监控系统结合起来,让监控系统替代人眼发现问题才是终的目的。当然"智能摄像机"不光支持视频分析,对后端的处理系统也有所涉猎,这样才能够真正地完成从平安城市向智慧城市靠拢。

2012年,安防企业IP网络高清监控摄像机增长率在30%左右,IMS市场调查,平均整个安防市场网络高清市场增长率在20%左右。近两年来,高清监控市场发展快速且平稳,期待2013年高清市场的新飞跃。

标签: 电缆 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购 元器件搜索