详情页
首页>资料大全>企业资讯
Android设备电池大比拼:旗舰智能手机排名不高
搜狐IT    发表于   2012-12-20
   

电池表现好的15款Andorid设备 [保存到相册]

 电池表现差的15款Andorid设备 [保存到相册]

  【搜狐IT消息】北京时间12月18日消息,Android智能设备 的电池表现不错。Root Uninstaller团队近公布一份报告 ,列出了电池表现好的15款Android设备,还有15款表现 不好的设备。在好的设备和不好的设备间差距很大, 而且表现好的设备可能不是旗舰设备。
  在报告中,既涉及平板,也涉及智能手机。在电池表现好 的15款Android设备中,既有手机也有平板,三星Galaxy Tab 10.1居。 LG Optimus Pro排在第二位,电池续航 时限超60小时,这款手机于7月发布,配有物理键盘,显示 屏相对小,分辨率240X320,采用Android 2.3,配300万像 素摄像头,它相对要便宜一些。如果用户只是想要电池续航 时间长的手机, LG Optimus Pro是。
  摩托罗拉DROID RAZR HD排名也相当高,在高档设备里是的,电池续航时间平均40小时。HTC One V也达到40小时,但排名没DROID RAZR HD高。
  从图表来看:三星Galaxy Tab 10.1 P7510续航时间接近65小时,LG Optimus Pro达60多小时,华硕Nexus 7排第三,约为53小时。索尼Xperia Miro、三星Nexus 10续航时间也超过40小时。
  表现差劲的15款设备是哪些呢?Galaxy Mini两款设备糟糕,只有4小时,索尼Xperia X8和LG Optimus G也不到6小时。在糟糕的15款设备中,三星占了许多,当然在表现好的15款设备中也多。
  Root Uninstaller团队的列表涉及474款Android设备,查看了5585位用户提交的电池测试报告。整体来看,Android设备续航时间平均为20.4小时,略少于一天。
标签: Avnet 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网