详情页
首页>资料大全>企业资讯
国外牛人DIY智能眼镜,可感应温度与距离
我爱方案网    发表于   2012-12-20

导读:今年4月份谷歌眼镜的发布曾引起了不小的波动,其拓展现实的功能让人们很是期待,但是还未上市,就有民间DIY爱好者自制出一款智能眼镜,和谷歌眼镜不同的是,这款眼镜是为了辅助有视力障碍的人可以感受到温度和距离信息,类似助听器。

这款DIY作品的核心是Arduino,从原理上来说使用了一颗超声波距离感应器,和一颗红外温度 传感器 ,其中温度传感器对温度的敏感度可精确至0.02 华氏度。通过两颗传感器来控制内部的一组LED灯色彩。当温度降至80°F(约27°C)以下时,LED灯变为蓝色,在80°F以上时,LED灯为红色。 据McRoberts所说,在2~3英尺(约0.6~0.9m)以内可以识别出热的物体,像是咖啡杯等。

绿色的LED灯闪烁的速度表示面前的物体离你有多近。McRoberts说他还尝试为设备增加其他传感器,并且将传感器感应到的内容以LED灯的形式呈现出来,只不过这样一来传感器多了LED灯指示的信息就有点杂乱了。

“如果把这东西戴上街,情况就大不相同了。如果是在OCAD-U(安大略艺术与设计学院)这东西的接受程度肯定很高,并且会引来许多好奇的人询问。不过如 果是到公共场合去,大部分社会人都不会理解这究竟是什么。类似助听器这样的设备之所以现在比较让人接受是因为其圆润紧致的造型,所以人们对这个眼镜的接受 度就会比较低了。走在街上已经有不少人来问我戴着的这个眼镜是否有把他们录进去。但实际上这眼镜不带摄像头,所以也就不会录制任何信息了。但就像助听器一 样,这个设备能够提供人们视觉上的帮助,为那些没有立体感的人提供一些有用的信息。”

虽然如今越来越多增强现实的产品都主要将注意力集中在通过计算机观察到的现实世界来生成图形,比如方向,但仍有极大一部分研究是在向一种叫做“媒介现实 (mediated reality)”方向发展。被称作可穿戴产品之父的Steve Mann现在所从事的工作,不仅是为我们现有的感官服务,还包括为人们塑造额外的感受方式,比如通过HDR技术增加我们的视野范围。

Mann自己的眼镜可进行高速的图像抓取,并可同时处理从三个位置获取到的图像数据,这对扩展视觉范围是有很大用处的,尤其对部分视觉有障碍的人士来说也 用处颇多。不过这项技术却给Mann带来了一些麻烦,先前Mann在一家法国快餐店就餐的时候由于拒绝取下这个眼镜遭到了他人的袭击。

标签: 传感器 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购