详情页
首页>资料大全>企业资讯
分析:柔性OLED屏幕能助三星击败苹果吗?
中国OLED网    发表于   2012-12-25

三星电子将在几周后开幕的2013年"消费电子展"CES上展示其5.5英寸柔性显示器,这种屏幕有望改变未来的智能手机与平板电脑。

该显示屏幕具有1280×720像素分辨率,267像素密度。

柔性屏幕距离商用尚有时日,不过,它们却是这一领域未来创新。柔性屏幕能让智能手机和平板电脑更薄,更省电,而且在产品设计与外观元素上更灵活。

的问题:三星愿意和苹果分享这种创新吗?

众所周知,三星和苹果正在就知识产权纠纷打官司。另外一方面,三星也是很多手机硬件零件的供应商,苹果也是其重要客户。从苹果的立场来说,三星是iPhone,iPad和iPod重要的伙伴。

然而,两家的官司不可避免的影响了双方的关系。苹果一直在有条不紊的撤离三星移动业务,供应链的多元化是一种解释,报复三星也是另外一种解释。

内存芯片方面,苹果也大幅减少了对三星的依赖。有消息说,苹果也考虑停止使用三星手机处理器。苹果还减少了三星显示器的供应数量,尽管为了iPad3的Retina屏幕,苹果还是选择了三星,但苹果更多的开始采购LG的屏幕。

总体来看,苹果流失的业务并未伤害三星太严重。三星可以用额外的产能去满足自家移动业务,2012年,三星Galaxy S3销量超过iPhone,成为全球销量的智能手机。Galaxy Note也相当热销。

2012年,三星和苹果占据了手机市场绝大多数份额。明年,两家公司有望继续统治这一市场。

三星明年在CES公布的柔性屏幕有望改变这场竞争游戏。这种屏幕可以弯曲,不易破碎,重量更轻,更薄,而且更节能,它的的问世将带来手机的设计创新。

三星在OLED市场走得更远,目前,市面上销售的90%的OLED屏幕都是三星生产的。飞利浦,索尼和诺基亚都在研究柔性OLED,但均未推出成品。

这样的话,三星会将苹果排除在OLED屏幕之外吗?三星仅仅将这种新型屏幕提供给自家的设备使用吗?

三星内部,制造显示器和制造手机的是两个独立的部门,各自有盈利目标,因此,三星仅仅将柔性OLED屏幕提供给自家品牌的可能性较小,至少不会永远的对别的厂商进行封锁。

不过,三星和苹果在手机市场存在激烈的竞争,而且由于现在进行的官司,两家的关系相当糟糕,很难想象三星会将这种屏幕提供给苹果。

由于柔性OLED技术是游戏的变局性技术,三星的竞争对手们肯定会在三星之后获得这种屏幕。

苹果当然不会束手就擒。如果苹果悄悄进行一些收购将不会意外。不过,苹果已经有点晚了。三星将在2013年年底实现柔性OLED屏幕的商用。

标签: 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购