在刚刚CES 2013上,浦科特的mSATA固态硬盘“M5M”就正式发布了,这也是浦科特的款mSATA产品。
M5M采用了和2.5寸高性能固态硬盘M5P相同的Marvell 88SS9187主控、东芝19nm Toggle MLC闪存,只是接口规格改成了JEDEC MO-300,支持mSATA 6Gbps,容量有64GB、128GB、256GB三种。
持续读取速度均可达540MB/s ,写入则分别有160MB/s、320MB/s、430MB/s,4KB随机读写则可达80000 IOPS、77000 IOPS,称得上佼佼者。
浦科特还宣称,M5M支持其自家固件团队研发的“真正速度”(True Speed)技术,可以带来超强的性能和可靠性,防止掉速,维护硬盘性能始终如新。
同时还有浦科特的“真正保护”(True Protect)企业级双重数据保护技术 ,通过多层系统确保等级的数据完整性,还有主控的128-bit错误校验、基于浦科特固件的数据延伸算法(Robust Data Hold-out)、并支持256-bit AES全盘加密。
M5M还支持DEVSLP 电源 模式,能够把功耗降低到1毫瓦,有利于延长电池续航时间,而恢复时间也只要0.1秒。
M5M的平均故障间隔时间长达240万小时,号称是通过精密研发、严格质量控制和投产测试得来的,做到了400块硬盘连续高负载测试500小时零错误才投产。
M5M系列将在本季度上市, 主要供给超极本等轻薄型笔记本 。价格未公布。