详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星在国际消费电子展上的主题活动强调由组件推动的移动体验创新
21ic    发表于   2013-01-15

21ic讯 三星电子(Samsung Electronics Co., Ltd.)日前在2013年国际消费电子展(2013 International CES)开展主题活动,从移动设备内部组件的视角重新诠释了消费电子产品的故事。

三星电子设备解决方案部门系统LSI业务总裁禹南星(Stephen Woo)博士与大家分享了该公司“Mobilizing Possibility”(助力实现可能性)的愿景,重点强调了组件在推动移动领域创新方面所发挥的作用。该主题活动描绘了三星通过其组件解决方案所预见的未来可能性,并介绍了实现这些可能性的新产品。

禹南星表示:“我们认为,适当的组件DNA能推动对可能性的探索。组件是各种设备的构建基础。在三星的组件解决方案部门,我们正在努力为设备的方方面面打造能改变产业面貌的新组件。”

参加此次活动的还包括来自三星合作伙伴的嘉宾,例如ARM首席执行官Warren East;微软首席技术战略官Eric Rudder;惠普企业集团供应链采购高级副总裁Trevor Schick;以及艺电(EA)副总裁兼新平台和OEM事务负责人Glenn Roland。他们到场助阵,响应三星为制造商和终用户提供突破性产品并创造共同价值(CSV)的理念。

开场时,禹南星介绍了三星“Mobilizing Possibility”的目标,即将伟大的创意从图纸变为现实,并将其送到终用户的手中,特别是在处理性能、节能内存解决方案和显示器技术等领域。他强调,该公司的组件创新是消费电子产品无限可能性的基础。

处理能力

在这场主题活动中发布的首款三星新产品是Exynos 5 Octa,这也是全球首款基于Cortex™-A15 CPU并采用ARM® big.LITTLE™处理技术的移动应用处理器。这也是继Exynos 5 Dual之后,Exynos应用处理器系列中增加的产品。Exynos 5 Dual已应用于众多市场产品,例如谷歌Chromebook和Nexus 10)。

禹南星表示:“新推出的Exynos 5 Octa采用一个全新的处理架构理念……是专为高端智能手机和平板电脑而设计的。如果您想多款应用都拥有表现,那么您可以使用这一当前的应用处理器——Exynos 5 Octa。”

为了扩展big.LITTLE理念,ARM首席执行官Warren East与禹南星一起登台介绍了这一新技术,该新技术刚刚通过Exynos 5 Octa以芯片形式推出。该应用处理器总共拥有八核,四个Cortex-A15™强大处理器,可处理要求具备密集处理能力的任务,同时还配有用于处理较轻工作负荷的4个Cortex-A7™处理器,因此不仅可提供强大的性能,而且与之前的4核Exynos相比还具有高达70%的能效优势。

艺电副总裁兼新平台和OEM事务负责人Glenn Roland帮助禹南星演示了Exynos 5 Octa的处理能力,炫耀了其运行艺电3D赛车游戏《极品飞车:通缉》(Need for Speed™ Most Wanted)的强大性能。在参考设备上,该应用处理器可为移动平台带来更强的真实游戏体验,渲染出惊人的图形效果,同时还具备实时响应速度。

绿色内存能力

随着移动设备高级处理性能加快普通大众轻松创建数据的步伐,移动体验将在很大程度上越来越多地依靠数据中心的处理能力,而这些数据中心则需要负责处理激增的数据流量。IT系统在规模和容量上都在增长,需要同时应对性能和节能方面的挑战,这样才能保证未来的可持续发展。内存设备是构成这些数据中心服务器的主要产品,通过采用三星提供的先进技术可以为人们带来巨大的好处。

禹南星指出,管理这些数据中心的能耗已经变得至关重要,三星采用固态硬盘(SSD)和高级DRAM(动态随机访问内存)的绿色内存解决方案不仅拥有强大的处理性能,而且能耗低,可帮助应对这一关键挑战。与采用硬盘驱动器的传统数据中心相比,采用绿色内存的服务器和存储解决方案能将数据处理速度提升6倍,同时将运行耗电量降减少26%。

显示器技术

作为一种位于产品表面直接与用户互动的组件,显示器解决方案是对技术进步的真实诠释,让用户能够通过产品界面直接感受技术进步。禹南星与三星显示器业务高级副总裁Brian Berkeley一起介绍了三星显示器的未来可能性。在实现晶体般清晰画质的同时,令两位三星发言人感到欣喜的是,其创新并未影响产品的能效。

禹南星和Berkeley向人们介绍了目前Nexus 10采用的10.1寸液晶显示器(LCD)面板。该显示面板的分辨率为2560x1600,清晰度为300像素每英寸(ppi),可渲染出惊人的画质,同时能耗仅为早前显示器解决方案的75%。

三星目前正在使用自身的节能型绿色LCD技术开发具有同等分辨率质量同时再将能耗降低25%的10.1寸显示器。

在此期间还展示了三星柔性有机发光二极管(OLED)显示器系列的原型设备和真实应用场景,有望为消费电子制造商带来多种不同的移动应用机会。这款被称为“YOUM”的柔性显示器使用超薄塑料而非玻璃材质,使其可以弯曲,而且几乎“不会破碎”。Berkeley专题介绍了一款具有弯曲边缘的智能手机原型机,在该设备的一侧显示有连续的内容。

Berkeley表示:“我们团队能够在超薄塑料而非玻璃上制造高分辨率显示器,因此该显示器即便跌落也不会破碎。这种新材质能真正改变人们与设备的互动方式,开启新的生活方式可能性……[并且]能让我们的合作伙伴建立起一个全新的设备生态系统。”

微软就是将三星组件融为一体的合作伙伴之一,连同其软件解决方案、设备和服务一起为终产品增添了更多层次的价值。微软首席技术战略官Eric Rudder以全套ATIV设备系列为例,通过该系列产品,将三星的组件解决方案和Windows 8结合在一起,向人们展示了用户界面的新潜力。Rudder还报告说,微软研究院(Microsoft Research)一直在不断开发下一代显示器技术,为新的人机互动模式提供支持。

实现所有可能

利用自身资源打造更美好的世界是三星的一大核心价值观。三星的旗舰企业社会责任计划“Samsung Hope for Children”正是基于这一理念而打造的。通过该计划,三星提供产品、专长和经济支持,帮助满足全球各地儿童在教育和医疗保健方面的需求。禹南星强调,三星的组件创新秉承的是同一思路,是真正推动实现无边界、无界限可能性的动力。

标签: E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购