详情页
首页>资料大全>企业资讯
双核当道,盈方微发布性价比双核A5处理器
我爱方案网    发表于   2013-01-17

【导读】2012国内平板市场,双核约为4核零售数量的20倍以上,单核更是达到近100倍。苹果目前的平板产品都是基于双核处理器,盈方微在CES上正式发布业界性价比的低功耗Cortex-A5双核多媒体处理器iMAPx15系列,矛头直指已在中国白牌平板界大行其道的某国产单核处理器,夺回单核时代被抢占的“城池”…

上海盈方微电子股份有限公司在美国消费电子展(CES)上正式发布业界性价比的低功耗Cortex-A5双核多媒体处理器iMAPx15系列,并展出一系列基于该处理器以及另一款业界功能的Cortex-A5双核低功耗处理器iMAPx820系列的平板电脑方案和样机。

“双核”正当时,Cost-down是硬道理

盈方微电子CEO李兴仁博士表示,性能更高、功耗更低、价格更便宜始终是平板电脑/MID市场的需求,因此会推动处理器平台和系统方案相应走向多核、低功 耗但仍要不断保持cost-down,只有这样才能做到贴近本土厂商的实际情况,帮助提升国产平板的盈利空间。

不过,与几个主要竞争对手鼓吹4核甚至8核概念不同,盈方微认为双核处理器平台仍是目前市场主流,4核普及言之过早,甚至只是处于萌芽状态。根据相关调研 机构对2012国内平板市场零售终端监测数据可以知道,双核约为4核零售数量的20倍以上,单核更是达到近100倍。究其根本原因就是4核处理器的成本让 大多数国内平板制造商望而却步,以某芯片厂商近推出的4核处理器平台为例,其报价高达20美元/颗以上。

李博士强调,这是一个硬件过剩的年代!对于中国平板电脑市场,2013年是双核年,4核产品要到Q4才有望大批量出货,而且性价比同样是关键指标。“业界 翘楚苹果公司目前的平板产品都是基于双核处理器,我们尚未看到该公司有关4核产品的规划出台。”他表示。

iMAPx15和iMAPx820均是基于ARM Cortex-A5的双核处理器架构,李博士用图3阐述了选择A5内核的原因。“从运算性能(DMIPS性能)、功耗(mW/MHz和内核占位面积以及成 本等综合来看,我们认为Cortex-A5是目前好的处理器内核选择。”他说。
 

图1:为什么选择Cortex-A5处理器内核。

不过李博士也透露,2013年盈方微很快还将发布以合理的价格提供强大性能/特性组合的Cortex-A9四核处理器系列,以便帮助客户开发具有竞争力的 更新一代消费电子产品。

iMAPx15:单核处理器的真正终结者


在本届CES亮相的iMAPx15系列处理器定位为入门级双核平板处理器,采用台积电40nm LP低功耗工艺,集成了高性能双核 ARM Cortex-A5MP(1.2*2GHz)以及双GPU,单核Mali-400 3D 图形处理器@ 500MHz,独立的400MHz 2D 图形处理器、硬件旋转/scalar,足以满足入门级双核平板电脑和MID等应用的需求,使得移动互联网终端产品制造商能以单核平台相当的成本快速向市场 推出性能更出色、功耗更低、更轻薄的产品。
iMAPx15系列处理器支持全高清视频/图像压缩(带PP功能)、全格式全1080P 视频解压缩(带PP功能)以及更佳效果的显示处理器,具备高性能的32-bit DDRx 接口,其双显通道可同时显示不同内容。该处理器系列还可支持两种音频接口: 1.兼容TI/Qualcomm数字音频接口, 无额外成本下支持高清音频;2.兼容传统模拟音频 I/F。其256-bit ECC单元,支持宽范围的NAND Flash, 支持SSD及其他低成本存储方案。
 

图2:具有性价比的ARM Cortex-A5双核处理器iMAPx15框图

iMAPx15系列芯片已可以提供样片,报价为5.8美元/颗,并可提供基于Android 操作系统的各种Turn-key应用方案系统工具包,包括硬件开发工具包(SCH、PCB、Design Guide、Libs、BOM)、软件开发工具包(Source Code, Libs, Images, Configurable Items)和量产工具包(IUW、IUB、PCB TEST、OVERALL TEST)等,涉及平板电脑、上网本、智能手机和智能电视盒子等应用。据悉,目前已有若干家品牌商和方案商在积极design-in,推出了一系列的产品 方案,不久有望大批量出货。

随着iMAPx15的推出,双核处理器的王者地位已然确立!

标签: 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购