数据显示,我国2011年LED路灯总产量(不含隧道灯)达68万盏,同比增长58%,其中国内LED路灯安装量达53万盏,同比增长51%。2012年中国LED路灯总产量将达122万盏,同比增长79%。
随着LED产品的不断推陈出新,LED也越来越靠近人们的生活,行业竞争也不断加剧,大型LED企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的LED生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。大批国内优秀的LED品牌迅速崛起,逐渐成为LED行业中的翘楚!
但我国半导体照明产业与国际先进水平仍然存在诸多差距。核心设备及部分原材料依赖进口、外延芯片缺乏核心专利、测试方法及设备支撑不足……一直以来,而作为LED芯片生产核心设备,MOCVD(金属有机化学气相沉积)设备有望率先告别“进口依赖”。
光达光电设备科技(嘉兴)有限公司日前推出国内首台自带高亮度LED工艺MOCVD产品,标志中国企业在LED芯片生产核心设备国产化道路上取得新突破。
光达光电首席技术官梁秉文介绍,光达光电MOCVD设备将自带超高亮度LED生产工艺,如同照相机领域的“傻瓜机”,可以让技术人员更容易操作,从而降低企业人工及运营成本。目前,光达光电已完成其MOCVD设备的调试,并与部分国内客户达成合作意向;与此同时,公司正在进行更高技术规格产品的开发,预计2013年出货。
MOCVD设备实现国产,意义非凡。近年来,凭借高效节能、绿色环保等特点,LED产业在国内获得快速发展。据科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》,到2015年,LED产业规模预计将达到5000亿元。
而作为生产LED芯片的关键设备,我国MOCVD设备近年绝大部分依赖进口,市场被欧美企业垄断。
数据显示,MOCVD设备采购近两年出现“疯狂”增长,2010年前中国大陆MOCVD总装机量只有150台左右,2010年年底增至350台,2011年年底更是达到近700台。而有统计显示,截至2012年11月底,国内量产MOCVD设备数量已达到909台。