详情页
首页>资料大全>企业资讯
超清晰OLED超高清电视成2013年焦点
中国OLED网    发表于   2013-01-17

    8日至11日在拉斯维加斯举行的国际消费电子展(International CES)中,令人注目及引起讨论多的消费电子产品,当属各大厂商推出的大尺寸,超清晰的OLED超高清电视(Ultra HDTV)。比现有高清电视(HDTV)清晰超过四倍以上的超高清电视,成为三星、乐金、索尼、松下、声宝、海信等大厂的主力推销产品,宣布超高清电时代来临。

    各大厂商在推出超高清电视时,也加了4K两字,代表解析度可高达4096 x 2160,比一般高清电视的1920 x 1080 高出四倍。各大厂商不但推出超高清电视,同时各自加入不同的功能。三星推出全球首款可以弯曲萤幕的OLED 4K超高清电视。索尼和松下分别推出全球的56吋OLED 4K电视;索尼计画今年在美国推出4K影片服务。

    乐金全球首部OLED 4K,55吋电视今年也会在美国上巿,售价预定12000元。

    OLED代表「有机发光二极体」(Organic Light-Emitting Diode),代表有机半导体材料和发光材料在电流驱动下,达到发光并显示的技术。 OLED比LCD有许多优势,包括超轻,超薄(厚度可低于1mm),亮度高,可视角度大(可达170度),不需要背光源,低耗能,回应速度快,清晰度高(每一像素亮度范围高),发热量低,抗震性能优越,制造成本低,萤幕可弯曲等多项特点。

    超高清电视的推出,显示电子大厂及消费者从过去的3D电视重心,转移到大萤幕、超高清的电视。 3D电视、3D游戏、3D投影机在2012年是热门产品,但在2012年的销售不尽理想;加上不需戴3D眼镜的立体电视陆续推出上巿,各大电子厂立刻改变策略,推出超高清电视。

    OLED超高清电视是否会被一般消费大众接受,引起许多讨论。 OLED电视比一般高清电视要贵上好几倍,是否会花较高价钱来看超高清电视,这是许多消费者会首先考虑的问题。再来是究竟会有多少消费者要把家中的电视换掉,升级到好的超高清电视,也是问题。

    可支持超高清电视内容的节目现在不多,包括网路下载观看的Netflix和iTune Store,以及蓝光DVD,都没有4k超高清内容提供,是消费者另外要考虑的因素。如果买了4K电视,摆在家里还是跟一般高清电视一样。

    超高清电视的推出,虽然代表技术成熟,可以成为商品,但后续的价格是否会下降,以及相关内容的配套是否能跟上,仍值得观察注意。

标签: 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购