受国内外经济环境的不利影响,2012年中国汽车市场增速放缓;但在国内火热的市场需求下,SUV市场热度依然高涨,以20%左右的增速成为国内车市增长为快速的细分市场,也自然成就了不少新老产品。其中,作为进军中高端SUV市场的华泰宝利格,就是代表车型之一。
宝利格是华泰汽车于2011年广州车展期间推出的自主中高级SUV,并于2012年以“汽柴同价”的方式推出宝利格智汇版和智尊版两款新车型,为用户提供了亲民、高性价比的双重购车选择。
初次看过宝利格外观的人,多会对其留下“大气、豪华、霸气十足”的巴洛克印象,同时其宽大的车身,更容易让人产生“强悍、强劲”的感觉,而应该是其产品标签的“T”动力,无疑是作出了准确的呼应。想来对SUV喜好的用户,较好的动力是需要关注的,若是能开出“推背感”,也将会是惊喜。以下,将带着这样的期盼走进宝利格的“内芯”深处,解析双“T”动力。
技术 成就双“T ”强劲高效动力
宝利格提供1.8T汽油发动机和2.0T柴油发动机两种选择,当前匹配5速手动变速器。
“卡瓦奇”1.8T汽油发动机源自英国罗孚K4发动机平台并全新升级打造,更与莲花跑车及陆虎神行者的动力共平台,是赛车级全铝发动机。其采用超高压、涡轮增压技术,解决涡轮迟滞问题,使得加速更快,动力更强劲。该款发动机功率为118kW/5500rpm,扭矩为215N•m/2100-4500rpm,其动力性能相当甚至超过2.4L发动机,同时节油30%,排放更是达到了欧Ⅳ标准。
“卡瓦奇”1.8T汽油发动机及其发动机特性曲线图
而欧意德2.0T柴油发动机技术则源自意大利VM公司,采用高压共轨电控直喷技术,曾被央视成为“低碳”柴油发动机的典范,是国内款达到欧Ⅴ排放标准的轿车柴油发动机,也是JEEP、克莱斯勒等知名品牌车型的原装动力。该款发动机功率为110kW/4000rpm,扭矩为310N•m/2000rpm,超过3.0L排量的自然吸气汽油发动机的动力性能,并可以看到,当转速超过2000转时,动力提升将十分迅猛。
欧意德2.0T柴油发动机及高压共轨示意
在以上两种高效、强劲发动机的支持下,期盼中的开出“推背感”想来自然也不在话下了。
强劲动力 铸就行业水平
尽管在国内SUV一片沃土上,成长了不少新老产品,各路英豪尽显风采。但就SUV的重要指标——动力来看,华泰宝利格双“T”动力独树一帜,更可以用来形容。
表1 宝利格1.8T汽油发动机对比
表2 宝利格2.0T柴油发动机对比
汽柴同价 打造亲民高性价比SUV
自2012年推出智汇版和智尊版两款新车型后,宝利格即全面提供“汽柴同价”的双重购车选择,即智汇版下1.8T汽油版与2.0T柴油版同价、智尊版下1.8T汽油版与2.0T柴油版同价。
众所周知,柴油发动机的优点是扭矩大、寿命长、故障少 、省油。此外,市场上往往柴油车型价格较高,而宝利格“汽柴同价”的策略显然更亲民,显然也更利于用户依据喜好来选择。
另外,宝利格还拥有的高科技智能配置、舒适性配置以及高安全性能。例如,搭载了智能语音导航、豪华真皮座椅、定速巡航系统、ESP+TCS、带清洗功能的氙气大灯、驾驶员座椅8向自动调节、前轮制动摩擦片磨损过度报警装置等多项配置,堪称史上强自主SUV。
另据了解,华泰汽车的目标是将宝利格打造成为国产中高级SUV市场上的明星车型。