年初,高通发布了代号为Krait的芯片组,上市型号统称为高通S4,也就是说,Krait是高通Snapdragon S4系列芯片所采用的新的内核解决方案。采用Krait方案的芯片组中包括单核双核都有的MSM8930芯片组,双核心MSM8960芯片组,以及四核心APQ8064芯片组。据高通官方宣称,Krait芯片组解决方案是基于Cortex A15内核开发的,和现有的Scorpion内核相比,性能上有着非常明显的提升。近日,高通再次推出了五款新的Krait芯片组产品。
据了解,以字母MSM开头的芯片组集成了基带芯片,支持3G、4G或LTE网络,以字母APQ开头的芯片组并没有集成基带芯片。通MSM8960就是一款集成了基带芯片的高性能芯片组,主频可以达到1.7GHz,不过在上市初期主频可能会控制在1.5GHz。这一芯片组将搭载Adreno 225图形处理芯片,同时采用两条LPDDR 2内存通道,每个内存通道运行速率可以达到500MHz,之前的图形处理芯片运行速率可能在300MHz左右,可见,处理能力有了很大的提升。同时,MSM8960芯片组中还将包含3G/4G/LTE基带芯片,可以说,是为2012年LTE集中爆发做好充足的准备。这款芯片将采用惊人的28纳米工艺制程,更小的工艺可以容纳更多的晶体管,同时也能够很好的解决供电节点问题。
在LTE还没有普及的今天,尤其是在很多发展中国家市场,LTE似乎还是一个不太切合实际的新生事物,高通也考虑到了这一点,MSM8x60A芯片组或许可以满足这些厂商及用户的需求。MSM8x60A芯片组和MSM8960结构和性能几乎一样,只是缺少了对LTE的支持,这在一定程度上可以降低芯片的成本,为厂商提供更切合实际的解决方案,避免造成不必要的浪费。
和MSM8960相比,MSM8930定位相对要低端一些,它采用的也是的Krait内核,主频为1.2GHz,配备有LPDDR2内存,运行速率可以达到1GHz,同时,它还将配备一颗Adreno 305图形处理芯片,这比MSM8960配备的图形芯片要更加强劲。当然,这也就意味着MSM8930将在MSM8960之后发布上市。MSM8930也将支持LTE网络,如果你不需要LTE网络,高通也提供了MSM8x30芯片组做为备选。
APQ8030则是一款没有集成通讯基带芯片的产品,据了解,它将支持1080P视频解码,并且支持1350万像素摄像头。
除此之外,高通Snapdragon S4系列芯片组中还加入了MSM8x27芯片,同样,它也采用了目前的Krait内核,主频达到1GHz,配备LPDDR2单通道内存,运行速率可以达到800MHz,视频解码能力被锁定在了720P。据了解,上面提到的APQ8064、MSM8x30以及MSM8x27将会在2012年下半年推出。
尽管APQ8064芯片组早已经出现,不过还是出现在了高通未来三年的新品规划表中,APQ8064是一款搭载四颗Krait内核的芯片组,频率被锁定在了1.7GHz,配备了DDR3-1066内存,支持SATA以及全新的PCIe点对点串行连接接口,这比之前的PCI更加自由,同时带宽更高,传输速率也将有很大的提升。据了解,这主要是为了Windows 8系统做准备而设计的。
从高通芯片产品图中我们可以看到,全新一代MDM9x25系列芯片组已经在部署当中,它将支持四级LTE网络。Tegra 3已经诞生,而传言2012年年底TI OMAP 5系列芯片也将出现,可见,高通要想在未来竞争中取胜,除了充分的准备外,还是需要付出非常大的努力才能取胜。