详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通宣布开发ARM服务器SoC 首个ARMv8芯片2014年推出
ZOL    发表于   2013-01-28

据消息,为通信和多媒体产业开发片上系统和基于ARM和ARM指令集兼容应用程序处理器的高通公司,在上周五宣布将设计服务器级的ARM解决方案。这一宣告同时也意味着该公司加入了多个厂商角逐微服务器这一新兴市场的竞争浪潮中。

据悉,高通公司目前正在为此而物色致力于“针对功耗优化服务器市场的高通新型ARMv8基于服务器的SoC ASIC的架构/系统设计”

ARMv8是面向服务器级别的ARM64位架构,具有ECC、能够满足常见企业应用程序的高扩展和高性能。与该ARMv8兼容的内核,包括专为低功耗使用的Cortex-A53和对性能要求较高而设计的Cortex-A57。


ARM Cortex-A57


ARM Cortex-A53

截至目前,高通公司已经是至少第八家基于ARM服务器开发SoC片上系统的公司,其他还包括AMD、Applied Micro、Cavium、Calxeda、Marvell、Nvidia和三星。预计首个64位架构的ARMv8芯片将在2014年推出。

标签: 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网