详情页
首页>资料大全>企业资讯
IEK:垂直整合抢软性AMOLED商机
视界之窗    发表于   2013-01-28

在日前举办的“聚焦CES2013暨ICT十大关键议题研讨会”上,IEK大胆预估全球软性显示器市场至2020年,产值将超越368亿美元,其轻薄、柔软可摺之特点,是打破现行以平面造型之显示器设计之侷限,将开启新兴世代,引爆商机。

软性显示器就像可延长的塑胶底片,卷曲、折叠、并可实时更新,若软性AMOLED技术成熟后,小至航空显示荧幕、智慧住宅显示器、智慧车载显示器、手机与平板,大至展览场合、医院信息广告牌等,将可看到软性显示器之应用陆续出现,为未来生活带来极大改变。

台湾产业应如何搭上此班钱潮?IEK产业经济与趋势研究中心副主任锺俊元表示,由于玻璃AMOLED与软性AMOLED两种制程核心技术、设备与材料约80%以上兼容,故台湾应聚焦中小型AMOLED面板生产,从垂直整合出发,整合国内外上下游厂商,研究其制程方案、设备与材料,发展软性AMOLED相关智权,建构我国产业生态,拓展全球应用市场。

在今年CES展上,Samsung揭露4.99吋440ppi的Flexible AMOLED手机、YOUM Plastic基板、Flexible面板及Flexible Foldable手机型Tablet雏型机(注:Samsung将Flexible AMOLED命名为“YOUM”)。极轻薄与电池空间是其主要诉求,待其软性薄膜封装、雷射玻璃制程成熟后,Samsung将导入第5.5代A3产线进行生产。与目前LCD技术相较,软性AMOLED轻薄了70%,节省1.9mm之厚度,重量亦减少28g。

IEK亦指出其他大厂,例如LG、Google、Apple等公司也将采用软性AMOLED开发新产品,其市场潜力不容小觑,至于会推出何种商品,则相当令人期待。

标签: 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购